This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/cc2640:CC2640在CCS中实施OAD

Guru**** 2600535 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F, CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627455/ccs-cc2640-cc2640-oad-implementation-in-ccs

部件号:CC2640
主题中讨论的其他部件:CC2650CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我将在我的项目中实施OAD。 我正在使用CCS 6.2 和CC2640控制器。 我学习了OAD用户指南。任何人都可以在CCS中共享与OAD相关的文件。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,亲爱的,

    我认为,如果您使用CC2640,则需要根据用户指南实施OAD。 如果您使用的是CC2640R2F,则已经有一个可以尝试的示例程序。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,kel:

    感谢您的回复。

    您能否与我分享CC2640的OAD示例。 我是否应该在CCS 6.2 上实施OAD? 或者我必须使用IAR?。 我没有得到任何正确的详细信息,如果您有任何详细信息,请与我分享...

    蜂蜜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,亲爱的,

    您可以在SensorTag示例项目中看到示例片外OAD实现。 将SensorTag示例项目从以下文件夹位置导入CCS。 但是,这适用于CC2650 Launchpad和CC2650 SensorTag。

    "C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\examples\cc2650lp\sensortag"
    "C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag"

    我建议您使用最新的CCS版本。 您使用的是哪种CC26XX主板? 此外,在TI BLE论坛上,此帖子更适合提问。

    如果您不熟悉TI BLE CC26XX,请浏览Simplelink Academy模块以了解一些基础知识。

    software-dl.ti.com/.../overview.html

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kel

    感谢您的回复。

    我使用的是CC2640定制板。我必须在该板上实施片上OAD。

    我有TI CC2650sensortag 1.3 Board,我应该在该板上实现片上加载还是片外OAD?

    您能否告诉我我我必须使用的最新CCS版本是什么?

    对于最新的CCS版本,我是否必须遵循任何安装步骤? 我可以在哪种操作系统中使用此功能?

    蜂蜜
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以通过此链接下载最新的CCS版本 。processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS 。 CCS适用于Mac,Windows和Linux。 我建议您在安装最新的CCS版本之前删除以前的CCS安装文件夹。

    片外OAD需要外部闪存。 我认为指南中提到了片上OAD或片外OAD实施的利弊。 如果您的CC2640定制板没有外部闪存,则需要实施片上OAD。

    您好,TI,请将此帖子移至TI BLE论坛。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,kel:

    感谢您的回复。

    我的cc2640自定义主板上没有外部闪存。 所以我计划采用片上OAD。 因此,请您推荐我最新CCS版本的片上OAD示例。

    蜂蜜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,亲爱的,

    有关如何实施片上OAD的指南,请参阅“CC2640 BLE OAD用户Guide.pdf”的第9章,该指南位于“C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\docs”

    - kel