This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:MAC上的CCS6

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626151/ccs-tms320f28335-ccs6-on-mac

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:CCStudioC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用MAC。 我的计算机上安装了CCS6。 我有C2833x_CCS4 文件夹下的培训文件。 我认为它们是为Windows计算机创建和运行的。 当我尝试在我的MAC上使用它时,我收到了错误。

说明资源路径位置类型
make:***目标模式不包含'%'。 stop. subdir_rules.mk /Lab7/Debug line 6 C/C++问题

第6行:  

DSP2833x_ADC_CAL.OBJ:/Applications/ti/ccsv6/eclipse/CCStudio.app/Contents/MacOS/C:/tidcs/c28/DSP2833x/v131/DSP2833x_common/source/DSP2833x_ADC_CAL.ASM $2833 $(2833(GEN_OPTS)|$(GEN_HDRS)

如何修复?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ali,

    这看起来像是一个包含问题。 是否可以在Mac上安装CCSv7? 您只需打开资源管理器并从C2000ware导入F2.8335万的最新示例文件。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我做了你说的。 看起来还不错 但我还有另一个问题。 我正在尝试将程序下载到F2.8335万。 但是,凝胶延长件会弹出,需要5-10分钟。 如何修复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试将程序下载到F2.8335万。 但是,凝胶延长件会弹出,需要5-10分钟。 如何修复?[/QUOT]

    MacOS特有的XDS100v1探测器的性能存在一个已知问题。 如果您将F2.8335万实验板套件与板载XDS100v1仿真一起使用,则您将受到影响。 我们希望在未来的CCS版本中解决这一问题。 同时,您可以使用外部调试探测器,如XDS100v2或XDS200 (如果有),或者尝试 本文中提到的变通办法。  

    对此造成的不便,我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我已访问您共享的链接。 对我来说很好。