This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F5137:CCS调试模式与自由运行模式计时器问题

Guru**** 2600495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627302/ccs-cc430f5137-ccs-debug-mode-vs-free-run-mode-timer-issue

部件号:CC430F5137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在处理一个使用CC430的项目。在代码编辑器工作室中使用调试模式时遇到问题。 问题就是这样发生的;

我正在使用MSP-FETFlash Emulation Tool,并在调试模式下使用CCS对设备进行编程。我的设备有电池,FET的目标VCC关闭。一切正常。我的计时器 工作正常,没有任何问题。

这段时间后,我暂停设备并继续使用Free Run (自由运行)模式。我在Free Run Mode (自由运行模式)下的计时器得到错误的结果。 代码中没有差异。 使用电池运行设备时,我也遇到同样的问题。

我正在添加2张此问题的照片。 它应该是400 us,但我在自由跑步模式下获得560 us。

(Free Run Mode [自由跑步模式]或with Battery [带电池])此处为560us照片。

请告诉我此问题。

 

谢谢!

Yasin TUNCEL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yasin:

    当您提到"使用电池运行"时,是否与CCS完全没有连接(FET未连接等)?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ki:

    我正在使用4针脚对设备进行编程。 我也可以使用开关(S1)在没有V_Power (FET的Vcc工具引脚)的情况下进行编程,但在这种情况下,电池应该连接。我可以使用电池调试设备。在这种情况下,设备仅连接到FET的3引脚(线)。

    谢谢!

    亚辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是在添加一个图像,图像显示出出现问题的时候。

    谢谢!

    Yasin,