This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3358:CCS中的问题C++程序

Guru**** 2600495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627362/ccs-am3358-problem-c-program-in-ccs

部件号:AM3358

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在CCS7中构建C++应用程序,但该版本返回时出现错误,无法找到G++和GCC。  如何解决此问题? 我是否需要创建make文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用“新建项目”向导创建了新的CCS项目? 您将其设置为使用哪个编译器? 对于AM335x器件,您可以选择我们包含在CCS中的TI ARM编译器或GCC编译器。  

    最好的选择是从 支持 Linux和TI-RTOS的处理器SDK开始,而不是从头开始。 SDK软件包中包含一些示例,这些示例是一个很好的基础,特别是当您从其中一个示例开始时,就已经设置了项目/工具环境。