This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1231D5PM:CCS 6.1 .1.0.0022万 中的导航按钮

Guru**** 2882360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627361/ccs-tm4c1231d5pm-navigation-buttons-in-ccs-6-1-1-00022

零件号:TM4C1231D5PM

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在使用 CCS 6.1 .1.0.0022万。  启动程序时,您将进入CCS Edit Perspective。  您有导航按钮。  

当您跳至CCS调试并再次跳回时,导航按钮将丢失。

Window -> Customize Perspective (自定义透视图)对话框旨在帮助您恢复它们,但您需要的按钮是'null'组的一部分。

6.1 .1.0.0022万 是否有解决方法?

如果不是,此缺陷是否已在当前CCS中得到修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我看到6.1 1和6.1 2有问题。 但该问题已在6.1 Tm3及更高版本中得到解决。 我建议将CCS版本更新到6.1 Tm3或更高版本。

    谢谢
    KI