This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:关于openMP应用编译问题

Guru**** 2585555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627168/compiler-openmp

工具/软件:TI C/C++编译器

编译如下代码:

OMP_SET_DYNAMIC (1);
#pragma omp parallel for
   对于(k = startScale;k <= endScale;k++)//处理每个刻度
     {

      …………

     }

提示如下错误:

内部错误:C:8.1 \ti\ti-CGT-C6000_Segmentation.3\bin\acpia6x.exe遇到段错误
处理Function DetectFaceVideo file ../src/LearnGAB.cpp line 902时

这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI客户
支持人员可能会建议一种解决方法来避免这种情况。

升级到最新版本的编译器可以解决此问题。

在E2E支持论坛中联系TI,网址 为http://e2e.ti.com
“开发工具”,“TI C/C++编译器”。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。 包括整个错误消息和
选项--preproc_with注释时创建的.pp文件的副本
(-PPC)。

请问怎么解决?