This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:如何使用Launchpad调试器对PCB进行编程

Guru**** 2600495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623883/ccs-cc2640r2f-how-to-program-pcb-using-launcpad-debugger

部件号:CC2640R2F
在“线程: CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我设计了一个PCB,它上有CC2640R2F MCU,我是否可以使用Lanchpad CC2640R2上提供的TMS,TCK,TDO,TDI引脚对我的MCU进行编程。  

请帮我解决这个问题。

迫切需要

Smriti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smriti,

    我使用上面的四个针脚将CC2650连接到CC2640R2F启动板,然后我就可以连接到它了。 但是,我无法刷新任何应用程序,除非我还连接了重置线路,这是一个重要的细节,可使闪存加载程序在尝试执行闪存操作之前正确地控制设备。

    正确允许两个设备之间通信的另一个细节是正确的GND。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Desouza,

    感谢您的回复。 我会尝试以这种方式连接它。

    Smriti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Desouza,


    我已正确连接所有针脚,但仍显示错误。

    连接到目标时出错:
    (错误-242 @ 0x0)
    无法访问路由器子路径。
    主板配置文件可能不正确。
    (仿真软件包6.0 .576.0)

    Smriti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Smriti,

    很抱歉耽误时间;我外出旅行。

    您是否仍有此问题? 如果是,请查看下面的参考,其中包含一些可能有助于您对此进行调试的附加信息:

    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    谢谢,但我的问题已解决。

    Smriti