This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C2.8343万:由于仿真器连接,调试模式期间出错

Guru**** 2604155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626839/ccs-tms320c28343-error-during-debug-mode-due-to-emulator-connection

部件号:TMS320C2.8343万

工具/软件:Code Composer Studio

我在安装CCS 6.2 时更新了频谱仿真器驱动程序。  

当我调试程序时,错误消息显示如下:

说明资源路径位置类型
文件连接/SD510USB_Connection.xml不存在。 包含在文件C:/Users/Admin/Workspace_vc_2/example_2834xEPwm_ControlBoard_Test/XDS510USB.CCXML XDS510USB.CCXML /Example_2834xEPwm_ControlBoard_Test line 0 problem中

从上一个线程中,我已经尝试了以下步骤

1.检查 C:\ti\ccsv6\css_base\con\targetdb\connections中的SD510USB_Connection.xml文件

2.选择连接为:Spectrum Digital XDS510USB Emulator  

3.验证仿真器连接。消息显示连接良好,如下所示:  

**重置仿真器
--仿真器已重置
**仿真器扫描测试
--发现JTAG IR长度为38
--在扫描链中找到1个设备

[完]

4.在项目中,我包括XDS510USB.xml,它的代码如下所示:  

<?xml version="tal" 1.0 encoding="utf-8" standale="no"?>
<configurations XML_version="configurations" 1.2 id="configurations_0">

<configuration XML_version="USB" id="Spectrum 1.2 Digital XDS510Emulator_0">
<instance XML_version="XDS510USB 1.2 Emulator_0" href="connections/SD510USB_Connection.xml" id="Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0" xml="SD510USB_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
<connection XML_version="USB" id="Spectrum 1.2 数字XDS510Emulator_0">
<instance XML_version="drivers/sdgo28xusb.xml" 1.2 id="drivers" xml="sdgo28xusb.xml" xmlpath="drivers"/>
<platform XML_version="platform_0"> 1.2
<Instance XML_version="TMS320C2.8343万_0" 1.2 href="devices/C2.8343万.xml" id="TMS320C2.8343万_0" xml="C2.8343万.xml" xml="xml" xmlpath="devices"/>
</platform>

</configuration>
</configurations>

谢谢,此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benny,

    您何时收到错误? 在调试会话启动期间或尝试连接到核心时?

    我建议创建一个新的CCXML,其中XDS510作为探测器,TMS320C2.8343万作为器件,使用View->Target Configurations。 创建CCXML后,右键单击并选择“Launch Selected Configuration”(启动所选配置)。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,

    只需添加到Mark的回复中,请查看以下简短剪辑,了解有关如何手动启动调试器的详细信息

    https://youtu.be/g2aaJV_DcZY

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Mark和Rafael

    它现在就可以工作了。 我找到了另一种配置CCXML文件的方法,方法是双击XDS510USB.CCXML。 我可以进入配置目标MCU的常规设置。  

    另一件事是,要运行Spectrum仿真器,您需要拥有CCS的完整许可证。

    下面是如何设置与Spectrum XDS510仿真器的连接的一些步骤:

    配置1

    双击XDS510USB.CCXML即可进入配置目标MCU的常规设置。  

    选择目标MCU并验证连接。  

    配置2,

    Setup在项目属性中,选择Variant上的目标MCU,然后选择Connection上的Emulator。  

    配置3,安装许可证

    帮助-> Code Composer Studio许可信息

    升级->启动许可证设置->激活