This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/am5726:与8.1 中elf文件的区别C264 WIN和Linux

Guru**** 2527400 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626926/compiler-am5726-difference-with-elf-file-on-cgt8-1-4-win-and-linux

部件号:AM5726
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,专家,

CTM希望使用Linux和Windows主机来构建同一个项目。 但我们发现从ELF提取的8.1 C44的bin文件与Linux的版本不同,与7.4 C4.22的bin文件相同。 您能否帮助您了解结果为何不同?

附件是来自CGT 7.4 18和8.1 .4的地图文件。  

此致,

Allen

e2e.ti.com/.../cgt_5F00_map.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8.1 4版本的主要区别在于功能 ti_SysBIOS_KNL_semaphore_Pend__E的大小  在PC上为0x7e0字节。  在Linux上为0x800字节。  此函数位于.text输出部分的较早位置。  这会使 ti_SysBIOS_KNL_semaphore_Pend__E之后的所有.text函数具有不同的地址。   

    far和.vecs部分的分配也不同。  但我现在不会担心这一点。  重点说明BIOS功能更改大小的原因。

    谢谢,此致,

    -George