请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万 工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的专家:
意外发现了一个问题,这让我感到困惑。当我将 f2.8004万x_cputimervars.h添加到TMS320F28.0049万的演示项目文件中时,以下代码:
结构CPUTIIMER_VARS {
volatile结构cputimer_regs *RegsAddr;
UINT32 InterruptCount;
浮点CPUFreqInMHz;
浮点周期InUSec;
};
我发现 struct CPUTIME_regs *RegsAddr的变量 在使用前未声明, 并且f2.8004万x_cputimervars.h不包含任何其他头文件。 但是当我开始编译文件时,结果是“没问题”,“为什么?