This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:编译时CC1310DK_7xD.c错误。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625649/ccs-cc1310dk_7xd-c-errors-on-compile

主题中讨论的其他部件:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在尝试在CCS中编译代码时遇到问题。 我使用的是CC1310,每次尝试编译时编译器都会抛出以下错误。 这些文件来自标记为:sdk_files__do_not _edit的源文件。

错误:

#137 struct "WatchdogCC26XX_HWAttrs"没有字段"intNum"   CC1310DK_7xD.c   /ADC_DIO29/SDK_FILES __DO_NOT_EDIT   line 650   C/C++问题

#20标识符"BIOS_WAY_Forever”未定义   CC1310DK_7xD.c   /ADC_DIO29/SDK_FILES __DO_NOT_EDIT   line 393   C/C++问题


#20 identifier "semaphore_Strut" is undefined   .ccsproject   /ADC_DIO29   line 57,external location:c:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\products\tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_00_04\packages\ti\mw\display\DisplayDogm1286.h   C/C++ problem

我们非常感谢您为解决此问题提供任何帮助。 该代码在其他计算机上编译正常,只是我的计算机不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    我怀疑源文件CC1310DK_7xD.c可能缺少头文件所需的#include语句。

    此项目是如何创建的? 您是否从CC13x0 SDK中的一个示例开始并在此基础上进行了构建? 在其他计算机上构建良好的项目是否完全相同?

    如果它不是一个非常大的项目,您能否将其压缩并附加到此处? 这样,我们就可以重现错误并更仔细地了解触发它的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已脱机处理。 确保用于构建的SDK,XDCTools和TI-RTOS版本与最初用于创建项目的版本相匹配后,解决了生成错误。