This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3352:将CCS从5.4 中更新到CCS 7.3 中后,ARM运行时库不会自动生成

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626478/ccs-am3352-arm-runtime-library-does-not-build-automatically-after-updating-from-ccs-v5-4-to-ccs-v7-3

部件号:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

具体来说,库文件 rtsv7A8_a_le_n_v3_eabi.lib未生成。  我仔细阅读过论坛,这似乎是一个比较常见的错误,但我没有找到解决问题的方法。  如果我只是从 具有CCS 5.4 的旧PC复制文件rtsv7A8_a_le_n_v3_eabi.lib,则构建将运行到完成,因此 无法构建rtsv7A8_a_le_n_v3_eabi.lib是唯一的问题。  我正在使用XDC 3.24 .5.48

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不记得看到过这种情况,但您的项目在其主项目设置上是否设置为使用"libc.a"或"rtsv7A8_a_le_n_v3_eabi.lib"? 这将是一个我可以想象不会触发自动库生成的地方。 作为CodeGen-1498提出的问题尚未解决。

    其他提示在下面的主题中提到。
    e2e.ti.com/.../50.633万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,正如我提到的,rtsv7A8_a_le_n_v3_eabi.lib文件是未生成的库文件。  由于您认为CodeGen-1498问题仍处于打开状态,是否有以下解决方法:

    -使用有效的CCS版本构建文件? (在我的情况下,CCS 5.4 会重新创建库文件)

    -从以前构建该文件的PC复制库文件

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    如果是这种情况,另一种解决方法是在项目属性中指定<Automatic>或"libc.a"(这就是该错误的内容)。

    如果不是您的情况,则错误不适用于您。 在这种情况下,我会检查编译器"lib"目录的权限,或者尝试使用可能修复了不同错误的不同编译器版本。  

    您在7.3 上使用哪个版本的编译器? 默认?  

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了运行时支持库的'automatic'和'libc.a',但该版本在链接时生成未定义的符号。 lib目录上的权限似乎正确。

    我运行的是CCS版本7.3 .0.0.0019万。 我使用的编译rtsv7A8_a_le_n_v3_eabi.lib文件的CCS版本是5.4 .0.0.0091万。 遗憾的是,该版本的CCS不会加载到Windows 10系统上。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    您是否介意分享构建输出? 我只是想确定缺失的符号来自RTS。

    要验证生成过程,您还可以从DOS命令提示符下生成库并发出以下命令序列:

    Command prompt 说:

    C:\Windows\System32\CD C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_LTS.4.lts\lib 16.9

    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_cyss.4.LTS\lib>set 16.9 path=%path%;C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_cyps.4.LTS\bin;C 16.9 :\ti\ccsv7\utils\bin;C:\ti\ccsv7\utils\cygwin

    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_lib.4.LTS\lib>mklib 16.9 --pattern=rtsv7A8_a_le_n_v3_eabi.lib --index=libc.a

    [/引述]

    这将为您构建库。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是在出现错误时生成输出的片段:

    >>编译失败
    Makefile:245:目标'SpartSourceElite_Pro2.out '的配方失败
    process_begin:CreateProcess (NULL,"",...)失败。
    process_begin:CreateProcess (NULL,"",...)失败。
    >>错误:mklib:无法构建c:/users/kjenni~1/appdata/local/temp/ti41d8~1/rtsv7a8_a_le_n_v3_eabi.lib
    错误:找不到文件"rtsv7A8_a_le_n_v3_eabi.lib"

    未定义 首次引用
    符号 在文件中
    ------------------- --------
    HOSTwrite C:\SourceSafe\SmartSourceElite\Pro2_0TestProject\SmartSourceElitePro2_0\Release\configPkg\package\cfcfg\app_pea8fnv.oea8fnv
    IND_CALL C:\ti\xdctools_3_24_05_48\packages\ti\targets\arm\rtsarm\lib\auto_init.aea8fnv<auto_init.oea8fnv>
    等等...

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    mklib不起作用,多次抱怨无法找到文件。  完整的记录窗口如下所示。  在...AppData/Local/Temp文件夹中,有几个TI_MKLIB*文件夹,每个文件夹内都有'RC'和'OBJ'文件夹,但没有TIFAC4*文件夹,而TIFAC4*文件夹是被投诉的文件夹。

    Kevin

    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\arm_lib.11\lib>mklib 5.0 --pattern=rtsv7A8_a_le_n_v3_eabi.lib --index=libc.a
    Archive:C:/ti/ccsv7/tools/compiler/arm_50~1.11 /lib/rtssrc.zip
    充气:fd_add16.asm [text]
    正在充气:Makefile [文本]
    充气:fd_cmp16.asm [text]
    充气:fd_div16.asm [text]
    充气:fd_mul16.asm [text]
    充气:fd_toi16.asm [text]
    充气:fd_toll16.asm [text]
    充气:fd_tos16.asm [text]
    充气:fd_to16.asm [text]
    充气:fd_toul16.asm [text]
    充气:fs_add16.asm [文本]
    正在充气:fs_cmp16.asm [文本]
    充气:fs_div16.asm [text]
    正在充气:fs_mul16.asm [文本]
    充气:fs_tod16.asm [text]
    充气:fs_toi16.asm [text]
    充气:fs_toll16.asm [文本]
    正在膨胀:fs_to16.asm [文本]
    正在充气:fs_toul16.asm [text]
    充气:I_DIiv16.asm [text]
    充气:I_tofd16.asm [text]
    充气:I_tofs16.asm [text]
    充气:ll_asr16.asm [text]
    正在膨胀:ll_div16.asm [text]
    正在充气:ll_lsl16.asm [text]
    正在充气:ll_lsr16.asm [文本]
    正在膨胀:ll_mul16.asm [文本]
    充气:ll_ror16.asm [text]
    膨胀:ll_tofd16.asm [text]
    正在充气:ll_tofs16.asm [text]
    膨胀:memcpy16.asm [文本]
    膨胀:memset16.asm [文本]
    充气:sdpbk16.asm [文本]
    充气:setjmp16.asm [文本]
    充气:stkchk16.asm [文本]
    充气:u_div16.asm [text]
    充气:u_tofd16.asm [text]
    充气:u_tofs16.asm [text]
    充气:ull_div16.asm [text]
    正在充气:ull_tofd16.asm [text]
    正在充气:ull_tofs16.asm [text]
    膨胀:unaligned.asm [text]
    正在充气:ull_cmp16.asm [文本]
    正在充气:ll_cmp16.asm [文本]
    充气:umull16.asm [文本]
    膨胀:复杂[Text]
    膨胀:xcomplex [text]
    充气:ll_tofd_ti_vfp.c [text]
    正在充气:ull_tofs_ti_vfp.c [text]
    正在充气:ll_tofs_ti_vfp.c [text]
    充气:FS_Toll_ti_Vfp.c [text]
    充气:fd_tol_ti_vfp.c [text]
    正在充气:ull_tofd_ti_vfp.c [text]
    充气:fd_toul_ti_vfp.c [text]
    膨胀:decode.c [文本]
    充气:fs_toul_ti_vfp.c [text]
    充气:tdeh_common.h [文本]
    充气:tdeh_unwinder.cpp [文本]
    充气:cpy_tbl.h [文本]
    充气:tdeh_init.cpp [文本]
    充气:tdeh_cpp_abi.cpp [文本]
    充气:float.h [文本]
    充气:tdeh_pr_common.cpp [文本]
    充气:limits.h [文本]
    充气:stdarg.h [文本]
    充气:_data_synch.h [文本]
    充气:_isfuncdcl.h [文本]
    充气:_isfuncdef.h [文本]
    充气:_fmt_specifier.h [文本]
    充气:_lock.h [文本]
    充气:_mutex.h [文本]
    充气:_reg_mutex_api.h [文本]
    充气:_tls.h [文本]
    充气:_pthread.h [文本]
    充气:assert.h [文本]
    充气:ctype.h [文本]
    充气:file.h [文本]
    充气:_reg_synch_api.h [文本]
    充气:iso646.h [文本]
    充气:locale.h [文本]
    充气:inttypes.h [文本]
    充气:setjmp.h [文本]
    充气:stddef.h [文本]
    充气:stdint.h [文本]
    充气:stdio.h [文本]
    充气:stdlib.h [文本]
    充气:string.h [文本]
    充气:time.h [文本]
    充气:wchar.h [文本]
    充气:wctype.h [文本]
    充气:_dtor_list.h [文本]
    充气:cargs.h [文本]
    充气:format.h [文本]
    充气:ecvt.c [文本]
    充气:exit.c [文本]
    充气:cpy_tbl.c [文本]
    正在充气:fcvt.c [文本]
    充气:memory.c [文本]
    充气:_data_synch.c [text]
    充气:_io_perm.c [text]
    膨胀:_bufread.c [文本]
    充气:_lock.c [文本]
    膨胀:_mutex.c [text]
    膨胀:_printfi_min.c [text]
    正在膨胀:_pthread.c [text]
    膨胀:_printfi.c [text]
    膨胀:_printfi_nf.c [text]
    正在膨胀:_scanfi_min.c [text]
    充气:abs.c [文本]
    膨胀:_scanfi.c [文本]
    膨胀:_scanfi_nf.c [text]
    膨胀:_tvaltostr.c [text]
    膨胀:args_main.c [text]
    正在膨胀:Assert.c [text]
    正在充气:atexit.c [文本]
    充气:AscTime.c [文本]
    膨胀:atof.c [文本]
    充气:atoi.c [文本]
    充气:Atol.c [文本]
    充气:atoll.c [文本]
    充气:clearerc.c [文本]
    充气:Clock.c [文本]
    膨胀:bsearch.c [文本]
    充气:ctime_.c [文本]
    充气:ctype.c [text]
    膨胀:Defs.c [Text]
    正在膨胀:errno.c [文本]
    充气:fclose.c [文本]
    充气:difftime。c [文本]
    膨胀:fefof.c [文本]
    膨胀:ferror.c [文本]
    正在膨胀:fgetc.c [文本]
    充气:fgetpos.c [文本]
    膨胀:fflush.c [文本]
    膨胀:fgets.c [text]
    充气:fopen.c [文本]
    正在充气:fputc.c [文本]
    正在充气:fputs.c [文本]
    充气:fprintf.c [文本]
    充气:fread.c [文本]
    正在充气:fscanf.c [文本]
    充气:fseek.c [text]
    充气:ftal.c [文本]
    膨胀:fwrite.c [文本]
    充气:fsetpos.c [文本]
    膨胀:getenv.c [文本]
    正在充气:gmte.c [文本]
    膨胀:imaxdiv.c [文本]
    充气:isalnum.c [文本]
    充气:imaxabs.c [文本]
    膨胀:isascii.c [文本]
    膨胀:iscntrl.c [文本]
    膨胀:isalpha.c [文本]
    充气:isprint.c [文本]
    充气:ispunct.c [文本]
    充气:isdigi.c [文本]
    膨胀:isgraph.c [文本]
    膨胀:islower.c [文本]
    正在充气:isup.c [文本]
    充气:isxdigi.c [文本]
    正在充气:isspace.c [文本]
    正在膨胀:lowlev.c [文本]
    正在充气:ltoa.c [文本]
    正在膨胀:localtim.c [text]
    膨胀:memchr.c [文本]
    膨胀:memcmp.c [text]
    正在膨胀:memccpy.c [文本]
    膨胀:memmov.c [文本]
    正在充气:mktime.c [文本]
    膨胀:multibyte.c [文本]
    正在膨胀:perror.c [文本]
    膨胀:printf.c [text]
    膨胀:qsort.c [文本]
    充气:Rand.c [文本]
    充气:remove.c [文本]
    充气:rewin.c [文本]
    充气:setbuf.c [text]
    膨胀:setlocale.c [text]
    膨胀:sprintf.c [文本]
    膨胀:sinit.c [text]
    充气:setvbuf.c [text]
    膨胀:snprintf.c [text]
    正在充气:sscanf.c [文本]
    充气:strcat.c [文本]
    充气:strchr.c [文本]
    正在充气:strcmp.c [text]
    正在充气:strcpy.c [文本]
    充气:strcspn.c [text]
    充气:strcoll.c [text]
    正在膨胀:strlen.c [文本]
    充气:strncat.c [文本]
    正在充气:strerror.c [文本]
    正在充气:strfte.c [文本]
    充气:strncpy.c [文本]
    正在充气:strpbrk.c [文本]
    充气:strncmp.c [text]
    充气:strspn. c [text]
    正在膨胀:strst.c [文本]
    正在充气:strrchr.c [文本]
    正在充气:strtod.c [文本]
    正在充气:strtok.c [文本]
    正在充气:strtol.c [文本]
    充气:strtoul.c [text]
    正在膨胀:strtoul.c [text]
    充气:strtal.c [文本]
    充气:strtal.c [文本]
    充气:strtoimax.c [文本]
    充气:strtoumx.c [text]
    充气:Time.c [文本]
    正在膨胀:tmpfile.c [文本]
    正在充气:strxfrm.c [文本]
    充气:tmpnam.c [文本]
    正在充气:tmzone.c [文本]
    充气:tolower.c [文本]
    膨胀:tupper.c [文本]
    充气:toascii.c [文本]
    充气:trgdrv.c [文本]
    膨胀:ungetc.c [text]
    正在膨胀:vsnprintf.c [text]
    膨胀:vsprintf.c [文本]
    充气:vfprintf.c [text]
    充气:vprintf.c [文本]
    正在充气:wctype.c [文本]
    充气:xmath.h [文本]
    充气:xxxexp.h [文本]
    充气:xxxsin.h [文本]
    充气:xxdftype.h [文本]
    充气:xxfftype.h [文本]
    充气:xxlftype.h [文本]
    充气:xxxcosh.h [文本]
    充气:xxhypot.h [文本]
    充气:xxxhypot.h [文本]
    充气:xxxsinh.h [文本]
    充气:xxxpoly.h [文本]
    膨胀:xsin.c [text]
    充气:xxlog1p.h [文本]
    充气:xfsin.c [文本]
    膨胀:xlsin.c [文本]
    膨胀:xsinh.c [文本]
    膨胀:xfsinh.c [文本]
    正在充气:xlsih.c [文本]
    充气:xcosh.c [文本]
    充气:xfcosh.c [文本]
    正在充气:xlcosh.c [文本]
    正在充气:xexp.c [文本]
    正在充气:xfexp.c [文本]
    充气:xlexp.c [text]
    充气:xdtest.c [文本]
    膨胀:xldscale.c [文本]
    膨胀:xdnorm.c [文本]
    充气:xfdtest.c [文本]
    膨胀:xfdscale.c [文本]
    正在膨胀:xldtest.c [文本]
    膨胀:xdscale.c [文本]
    膨胀:xldnorm.c [文本]
    膨胀:xvalues.c [文本]
    膨胀:xfdnorm.c [文本]
    充气:xhypot.c [文本]
    正在充气:xfhypot.c [文本]
    正在充气:xfvalues.c [文本]
    膨胀:xlvalues.c [文本]
    充气:xferaise .c [文本]
    充气:hypot.c [文本]
    充气:hypotf.c [文本]
    正在充气:xlhypot.c [文本]
    充气:hypotl.c [文本]
    膨胀:log1p.c [文本]
    膨胀:log1pf.c [文本]
    充气:log1pl.c [文本]
    充气:xpoly.c [文本]
    充气:xfpoly.c [文本]
    正在充气:xlpoly.c [文本]
    充气:fd_cmp32.asm [text]
    充气:fd_div32.asm [text]
    充气:eh_util.cpp [文本]
    充气:fd_add32.asm [文本]
    充气:throw_edg.cpp [文本]
    充气:fd_mul32.asm [文本]
    充气:fd_toi32.asm [text]
    充气:fd_toll32.asm [text]
    充气:fd_tos32.asm [text]
    充气:fd_to32.asm [text]
    充气:fd_toul32.asm [text]
    充气:fs_add32.asm [文本]
    正在充气:fs_cmp32.asm [文本]
    充气:fs_div32.asm [文本]
    充气:fs_mul32.asm [文本]
    充气:fs_tod32.asm [text]
    充气:fs_toi32.asm [text]
    充气:fs_toll32.asm [文本]
    正在膨胀:fs_too32.asm [文本]
    充气:fs_toul32.asm [text]
    正在膨胀:I_DIiv32.asm [文本]
    充气:I_tofd32.asm [text]
    充气:I_tofs32.asm [text]
    充气:icall32.asm [文本]
    充气:ll_asr32.asm [text]
    正在充气:ll_cmp32.asm [文本]
    膨胀:ll_div32.asm [text]
    正在充气:ll_lsl32.asm [text]
    充气:etsi.h [文本]
    正在充气:ll_lsr32.asm [文本]
    正在膨胀:ll_mul32.asm [文本]
    膨胀:ll_tofd32.asm [text]
    膨胀:ll_tofs32.asm [text]
    膨胀:memcpy32.asm [文本]
    膨胀:memset32.asm [文本]
    充气:sdpbk32.asm [文本]
    充气:setjmp32.asm [文本]
    充气:stkchk32.asm [文本]
    充气:u_div32.asm [text]
    充气:u_tofd32.asm [text]
    充气:u_tofs32.asm [text]
    正在充气:ull_cmp32.asm [文本]
    充气:ull_div32.asm [text]
    正在膨胀:ull_tofd32.asm [text]
    正在充气:ull_tofs32.asm [text]
    充气:Compiler_Cfg.h [文本]
    充气:linkage.h [文本]
    充气:unaccess.h [文本]
    充气:Compiler.h [文本]
    充气:elf_linkage.h [文本]
    解压:access.h [文本]
    充气:Std_Types.h [文本]
    充气:crc_tbl.h [文本]
    充气:Platform_Types.h [文本]
    充气:trgcio.h [文本]
    膨胀:stkdept_vars.c [text]
    正在膨胀:memcpy.c [文本]
    充气:tdeh_arm.h [文本]
    充气:stkdept.c [文本]
    正在膨胀:lldiv.c [文本]
    正在充气:trgmsg.c [文本]
    膨胀:div.c [文本]
    充气:copy_decpress_none.c [text]
    充气:copy_decpress_rle.c [text]
    充气:copy_zero_init.c [text]
    正在充气:copy_decpress_lzss.c [text]
    膨胀:etsis_funcs.c [文本]
    正在充气:AUTO_INIT.ASM [text]
    正在充气:boot.asm [文本]
    充气:tde_uwentry_arm.asm [text]
    充气:tde_uwentry16.asm [text]
    充气:aeabi_portable .c [文本]
    充气:tde_uwentry_t2.asm [text]
    充气:fd_eabi.asm [text]
    充气:fd_eabi16.asm [text]
    充气:fd_eabi_t2.asm [text]
    充气:fs_eabi.asm [文本]
    充气:fs_eabi16.asm [文本]
    充气:FS_eabi_T2.asm [text]
    膨胀:memmove eabi.asm [text]
    正在充气:aeabi_ctype.asm [text]
    充气:errno.h [文本]
    充气:fenv.h [文本]
    充气:math.h [文本]
    充气:tdeh_pr_arm.cpp [文本]
    充气:xxceil.h [文本]
    充气:xxfloor.h [文本]
    充气:mathcpp.h [文本]
    充气:xxfmod.h [文本]
    充气:xxmodf.h [文本]
    充气:xxsqrt.h [文本]
    充气:xtls.h [文本]
    充气:xmtx.h [文本]
    充气:xxldexp.h [文本]
    充气:xxacos.h [文本]
    充气:xxfrexp.h [文本]
    充气:xxasin.h [文本]
    充气:xxatan.h [文本]
    充气:xxatan2.h [文本]
    充气:xxcbrt.h [文本]
    充气:xxxatan.h [文本]
    充气:xxcos.h [文本]
    充气:xxcosh.h [文本]
    充气:xxexp.h [文本]
    充气:xxexp2.h [文本]
    充气:xxfabs.h [文本]
    充气:xxlog.h [文本]
    充气:xxexpm1.h [文本]
    充气:xxxlog.h [文本]
    充气:xxlog2.h [文本]
    充气:xxilogb.h [文本]
    充气:xxlog10.h [文本]
    充气:xxlogb.h [文本]
    充气:xxpow.h [文本]
    充气:xxsin.h [文本]
    充气:xxsinh.h [文本]
    充气:xxtan.h [文本]
    充气:xxtanh.h [文本]
    充气:xxasinh.h [文本]
    充气:xxatanh.h [文本]
    充气:xxacosh.h [文本]
    充气:xxround.h [文本]
    充气:xxnearbyint.h [文本]
    充气:xxtrunc.h [文本]
    充气:xxnextafter.h [文本]
    充气:xxfma.h [文本]
    充气:xxerf.h [文本]
    充气:xxerfc.h [文本]
    充气:xxfdim.h [文本]
    充气:xxfmax.h [文本]
    充气:xxxerfc.h [文本]
    充气:xxfmin.h [文本]
    充气:xxxlgamma.h [文本]
    充气:xxtgamma.h [文本]
    充气:xxlgamma.h [文本]
    充气:xxxtgamma.h [文本]
    充气:xxrint.h [文本]
    充气:xxlround.h [文本]
    充气:xxllround.h [文本]
    充气:xxlrint.h [文本]
    充气:xxllrint.h [文本]
    充气:xxnan.h [文本]
    充气:xxremainder.h [文本]
    充气:xxscalbln.h [文本]
    充气:xxxdsign.h [文本]
    充气:xxremquo.h [文本]
    充气:xxscalbn.h [文本]
    充气:xxxdclass.h [文本]
    充气:xxxfpcomp.h [文本]
    正在充气:ldexp.c [文本]
    正在充气:ldexpf.c [文本]
    充气:ldexpl.c [文本]
    正在膨胀:frexp.c [文本]
    正在膨胀:frexpf.c [文本]
    充气:frexpl.c [文本]
    充气:ACS.c [文本]
    充气:acosf.c [文本]
    充气:acosl.c [文本]
    充气:asin.c [text]
    膨胀:asinf.c [文本]
    膨胀:asinl.c [文本]
    膨胀:atan.c [文本]
    充气:atanf.c [文本]
    充气:atanl.c [文本]
    充气:xatan.c [文本]
    膨胀:xfatan.c [文本]
    膨胀:xlatan.c [文本]
    充气:ATAN2.c [文本]
    充气:atan2f.c [文本]
    充气:2 l at.c [文本]
    充气:ceil.c [文本]
    充气:天花板[文本]
    正在充气:ceill.c [文本]
    膨胀:cos.c [文本]
    充气:cosf.c [文本]
    充气:cosl.c [文本]
    充气:COSH.c [文本]
    充气:coshf.c [文本]
    充气:coshl.c [文本]
    膨胀:sqrt.c [文本]
    正在充气:sqltf.c [文本]
    正在膨胀:sql.c [文本]
    膨胀:Exp.c [文本]
    膨胀:expf.c [文本]
    膨胀:expl.c [文本]
    膨胀:exp2.c [文本]
    膨胀:exp2f.c [文本]
    充气:2 l C.C.C [文本]
    充气:FABS.c [文本]
    正在充气:fabsf.c [文本]
    正在充气:fabsl.c [文本]
    充气:flox.c [文本]
    充气:Floorf.c [文本]
    充气:地板l.c [文本]
    正在充气:modf.c [文本]
    正在充气:modff.c [文本]
    正在充气:modfl.c [文本]
    充气:fmod.c [文本]
    正在充气:fmodf.c [文本]
    正在充气:fmodl.c [文本]
    膨胀:log.c [文本]
    膨胀:logf.c [文本]
    膨胀:logl.c [文本]
    正在充气:xlog.c [文本]
    充气:xflog.c [文本]
    正在充气:xllog.c [文本]
    充气:LOG10.c [文本]
    膨胀:log10f.c [文本]
    充气:10 l C.C.C [文本]
    膨胀:log2.c [文本]
    膨胀:log2f.c [文本]
    充气:2 l C.C.C [文本]
    膨胀:logb.c [文本]
    膨胀:logbf.c [文本]
    正在充气:logb.c [文本]
    膨胀:ilogb.c [文本]
    膨胀:ilogbf.c [文本]
    正在充气:ilogbl.c [文本]
    充气:POW.c [文本]
    充气:powf.c [文本]
    膨胀:sin.c [text]
    膨胀:sinf.c [text]
    充气:powl.c [文本]
    膨胀:sinl.c [文本]
    充气:Sinh.c [文本]
    膨胀:sinhf.c [text]
    膨胀:sinhl.c [text]
    膨胀:tan.c [文本]
    充气:tanf.c [文本]
    充气:tanl.c [文本]
    充气:tanh.c [文本]
    充气:tanhf.c [文本]
    充气:tanhl.c [文本]
    充气:xfloat.c [文本]
    膨胀:xdint.c [文本]
    充气:xfdint.c [文本]
    正在膨胀:xldint.c [文本]
    充气:feraiseexc.c [文本]
    充气:ACOSH.c [文本]
    充气:xdunscal.c [文本]
    正在膨胀:xfdunsca.c [文本]
    正在膨胀:xldunsca.c [文本]
    膨胀:xdclass.c [文本]
    正在充气:xfdclass.c [文本]
    正在膨胀:xldclass.c [文本]
    正在膨胀:feupdateenv.c [文本]
    充气:acoshl.c [文本]
    充气:ASINH.c [文本]
    充气:acoshf.c [文本]
    充气:asinhf.c [文本]
    充气:asinhl.c [文本]
    充气:ATANH.c [文本]
    充气:atanhf.c [文本]
    充气:atanhl.c [文本]
    充气:trunc.c [文本]
    充气:truncf.c [文本]
    正在充气:truncl.c [文本]
    充气:round.c [文本]
    正在充气:Roundf.c [文本]
    充气:圆环[text]
    正在充气:lround.c [文本]
    正在充气:lroundl.c [文本]
    正在膨胀:llrole.c [文本]
    正在充气:lroundf.c [文本]
    膨胀:nearbyint.c [文本]
    充气:fma.c [文本]
    正在充气:llroundf.c [文本]
    正在充气:llroundl.c [文本]
    膨胀:nearbyintf.c [文本]
    膨胀:nearbyintl.c [text]
    充气:nextafter.c [文本]
    充气:nextAfterf.c [文本]
    正在充气:nextAfterl.c [文本]
    正在膨胀:nexttoward.c [文本]
    正在膨胀:nexttowardf.c [text]
    正在膨胀:nexttowardl.c [text]
    充气:fmaf.c [文本]
    充气:fmal.c [文本]
    充气:FMAX.c [文本]
    充气:fmaxf.c [文本]
    充气:fmaxl.c [文本]
    充气:fmin.c [文本]
    充气:fminf.c [文本]
    充气:fminl.c [文本]
    充气:fdim.c [文本]
    充气:fimf.c [文本]
    充气:fdiml.c [文本]
    膨胀:copysignf.c [text]
    膨胀:scalbn.c [text]
    膨胀:copysign.c [text]
    膨胀:copysignl.c [text]
    膨胀:scalblnl.c [文本]
    充气:cbrt.c [文本]
    充气:scalbnf.c [文本]
    膨胀:scalblnf.c [text]
    膨胀:scalbnl.c [文本]
    膨胀:scalbln.c [text]
    充气:cbrtf.c [文本]
    正在充气:cbrtl.c [文本]
    充气:ERF.c [文本]
    膨胀:erff.c [文本]
    充气:erfl.c [文本]
    充气:ERFC.c [文本]
    充气:erfcf.c [文本]
    正在充气:erfcl.c [文本]
    充气:xerfc.c [文本]
    充气:xferfc.c [文本]
    正在充气:xlerfc.c [文本]
    膨胀:expm1.c [文本]
    膨胀:expm1f.c [文本]
    正在膨胀:expm.c 1 l [文本]
    充气:lgama.c [文本]
    充气:lgammal.c [文本]
    充气:xlgama.c [文本]
    正在膨胀:lgammaf.c [文本]
    充气:tgama.c [文本]
    充气:tgammaf.c [文本]
    充气:xflgama.c [文本]
    充气:xllgama.c [文本]
    充气:xtgama.c [文本]
    充气:xftgama.c [文本]
    充气:tgammal.c [文本]
    膨胀:NaN.c [文本]
    充气:nanf.c [文本]
    充气:xltgama.c [文本]
    充气:nanl.c [文本]
    充气:rint.c [文本]
    充气:rintf.c [文本]
    充气:rintl.c [文本]
    正在充气:lrint.c [文本]
    正在充气:lrintf.c [文本]
    正在充气:lrintl.c [文本]
    正在充气:llrint.c [文本]
    正在充气:llrintl.c [文本]
    充气:Remeds.c [文本]
    正在充气:llrintf.c [文本]
    正在膨胀:remainderf.c [文本]
    正在膨胀:remainderl.c [文本]
    膨胀:remquoe.c [文本]
    正在充气:remquol.c [文本]
    正在膨胀:fesetenv.c [文本]
    正在膨胀:remquof.c [文本]
    充气:fetestexcs.c [文本]
    充气:feholdexcpt.c [文本]
    充气:feclearexcpt.c [文本]
    膨胀:fesetexceptflag.c [text]
    充气:xfpcomp.c [文本]
    膨胀:fegetexceptflag.c [text]
    膨胀:xdsign.c [文本]
    充气:xfdsign.c [文本]
    充气:xffpcomp.c [文本]
    充气:xlfpcomp.c [文本]
    充气:xerrno.cx [文本]
    充气:math [文本]
    正在膨胀:xldsign.c [文本]
    充气:signal.h [文本]
    充气:xwcc.h [文本]
    充气:ymath.h [文本]
    充气:stdbool.h [文本]
    充气:yvals.h [文本]
    膨胀:位集[文本]
    充气:cassert [文本]
    充气:算法[文本]
    正在膨胀:cctype [文本]
    正在膨胀:cerrno [text]
    充气:cfloat [文本]
    充气:ciso646 [文本]
    充气:攀登[文本]
    充气:clocale [文本]
    正在充气:csetjmp [text]
    充气:csignal [文本]
    充气:cstdarg [文本]
    充气:cstddef [文本]
    充气:Cstdio [文本]
    正在膨胀:cstdlib [文本]
    充气:Cstring [文本]
    充气:CTime [文本]
    正在充气:cwchar [文本]
    正在充气:cwctype [文本]
    膨胀:deque [文本]
    正在充气:fstream [文本]
    充气:fstream.h [文本]
    正在膨胀:异常[文本]
    膨胀:hash_map [text]
    膨胀:hash_set [text]
    充气:iomanip [文本]
    膨胀:功能[文本]
    充气:iostream [文本]
    正在膨胀:iosfwd [文本]
    充气:iomanip.h [文本]
    充气:iOS [文本]
    充气:iostream.h [文本]
    膨胀:istream [文本]
    充气:迭代器[文本]
    充气:限值[文本]
    膨胀:语言环境[文本]
    充气:地图[文本]
    膨胀:列表[文本]
    充气:内存[文本]
    充气:new.h [文本]
    膨胀:数字[文本]
    膨胀:新[文本]
    充气:ostream [文本]
    正在膨胀:队列[文本]
    膨胀:slist [文本]
    膨胀:sstream [文本]
    充气:钢丝绳[文本]
    充气:设置[文本]
    正在充气:堆栈[文本]
    充气:stdiostream.h [文本]
    充气:stl.h [文本]
    充气:stdexcept [文本]
    正在充气:字符串[文本]
    膨胀:typeinfo [文本]
    正在充气:streambuf [文本]
    充气:strstream.h [文本]
    充气:strstream [文本]
    充气:实用程序[文本]
    充气:valarray [文本]
    膨胀:向量[文本]
    充气:wchar.hx [文本]
    充气:XDebug [文本]
    膨胀:xhash [文本]
    充气:小底座[文本]
    膨胀:xlocale [文本]
    正在充气:xlocinfo [文本]
    正在膨胀:xlocmes [文本]
    膨胀:xlocmon [文本]
    充气:xlocinfo.h [文本]
    充气:xlocnum [文本]
    膨胀:xloctime [文本]
    充气:xmemory [文本]
    膨胀:xstddef [文本]
    正在充气:xstring [文本]
    正在充气:xtree [文本]
    充气:xutility [文本]
    充气:xxstod.h [文本]
    充气:xxxdtent.h [文本]
    充气:xxcctype.h [文本]
    充气:signal.c [文本]
    充气:fWide.c [文本]
    充气:stox.c [文本]
    充气:Raise.c [text]
    充气:ios.cpp [文本]
    充气:iostream.cpp [文本]
    充气:fiopen.cpp [文本]
    充气:iomanip.cpp [文本]
    充气:wchar.cx [文本]
    充气:fd_add_t2.asm [text]
    充气:limits.cpp [文本]
    充气:locale.cpp [文本]
    充气:locale0.cpp [文本]
    充气:nothrow.cpp [文本]
    充气:raisehan.cpp [文本]
    充气:string.cpp [文本]
    充气:strstrea.cpp [文本]
    充气:throw.cpp [文本]
    充气:wiostrea.cpp [文本]
    充气:wlocale.cpp [文本]
    充气:xfpostox.cpp [文本]
    充气:xlocale.cpp [文本]
    充气:xlocinfo.cpp [文本]
    正在充气:xatexit.cx0 [文本]
    正在充气:FD_CMP_T2.ASM [Text]
    充气:fd_div_t2.asm [text]
    充气:fd_mul_t2.asm [text]
    充气:fd_toi_t2.asm [text]
    充气:fd_t2.asm [text]
    充气:fd_tos_t2.asm [text]
    充气:fd_tou_t2.asm [text]
    充气:fd_toul_t2.asm [text]
    正在充气:FS_add_t2.asm [text]
    正在充气:FS_CMP_T2.ASM [Text]
    充气:fs_div_t2.asm [text]
    充气:fs_mul_t2.asm [text]
    正在充气:fs_tod_t2.asm [text]
    充气:fs_toi_t2.asm [text]
    充气:FS_Toll_T2.asm [text]
    正在充气:FS_tou_t2.asm [text]
    充气:fs_toul_t2.asm [text]
    正在膨胀:I_divt2.asm [text]
    充气:I_tofd_t2.asm [text]
    充气:I_tofs_t2.asm [text]
    膨胀:ll_asr_t2.asm [text]
    充气:ll_cmp_t2.asm [text]
    正在充气:ll_div_t2.asm [text]
    正在充气:LL_LSL_T2.ASM [text]
    正在充气:LL_LSR_T2.ASM [TE文本]
    正在充气:ll_mul_t2.asm [text]
    正在充气:ll_tofd_t2.asm [text]
    正在充气:ll_tofs_t2.asm [text]
    充气:memcpy_t2.asm [text]
    膨胀:memset_t2.asm [text]
    充气:sdpbk_t2.asm [text]
    充气:setjmp_t2.asm [text]
    充气:stkchk_t2.asm [text]
    充气:u_divt2.asm [text]
    充气:u_tofd_t2.asm [text]
    充气:u_tofs_t2.asm [text]
    充气:ull_cmp_t2.asm [text]
    正在充气:ull_div_t2.asm [text]
    正在充气:ull_tofd_t2.asm [text]
    充气:icall16.asm [文本]
    正在充气:ull_tofs_t2.asm [text]
    充气:unaligned_t2.asm [text]
    充气:basics.h [文本]
    充气:config.h [文本]
    充气:cxxabi.h [文本]
    充气:dtor_list.h [文本]
    充气:eh.h [文本]
    充气:defines.h [文本]
    充气:error.h [文本]
    充气:rtti.h [文本]
    充气:runtime.h [文本]
    充气:memzero.h [文本]
    充气:vec_newdel.h [文本]
    充气:vtbl.h [文本]
    充气:array_pnew.cpp [文本]
    充气:delete.cpp [文本]
    充气:array_del.cpp [文本]
    充气:array_new.cpp [文本]
    充气:array_pdel.cpp [文本]
    充气:array_nodel.cpp [文本]
    充气:array_nonew.cpp [文本]
    充气:new_.cpp [文本]
    充气:newhandler.cpp [文本]
    充气:delnothrow.cpp [文本]
    充气:dtor_list.cpp [文本]
    充气:error.cpp [文本]
    充气:guard.cpp [文本]
    充气:memzero.cpp [文本]
    充气:rtti.cpp [文本]
    充气:set_new.cpp [文本]
    充气:vars.cpp [文本]
    充气:newnothrow.cpp [文本]
    充气:placedel.cpp [文本]
    充气:placenew.cpp [文本]
    充气:pure_virt.cpp [文本]
    充气:typeinfo_.cpp [文本]
    充气:vec_cctor.cpp [文本]
    充气:vec_newdel.cpp [文本]
    ~decode.c -o -oe -k -pdsw225 -q -mv7a8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flous_support=vfpv3 --abi=eabi -c --ti_lib --building_runtime -d_bol --me -me -fg -obj -rtti -ic:/temp~~~~~~~一个一个国家/一个国家/一个国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/国家/地区/国家/国家/国家/地区/国家/国家/地区/国家/国家/国家/地区/国家/地区/地区/国家/地区/国家/国家/国家/国家/地区/地区/国家/
    process_begin:CreateProcess(NULL) armcl decode.c -o -OE -c -pdsw225 -q -mv7A8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flo_support=vfpv3 --abi=eabi -c --build_runtime -d_runtime -fg --neon -neon -neon -me_visible_enums~-fl~~~~~~~一个/一个一个/一个的环境:一个环境:一个环境/一个环境下的环境:环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下:/环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境:
    ~clxerrno.cx -o -OE -c -ti_lib -building_runtime -D_BOOL --neon -me -facic:/users/kjpv3 --abi=eabi -c --ti_lib --building_temp -d_bol --neon -me facib:/users/kjpi/~~~~~~~1/fr -1/fr
    process_begin:CreateProcess(NULL),armcl xerrno.cx -o -OE -k -pdsw225 -q -mv7a8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flo_support=vfpv3 --abi=eabi -c --build_runtime facip-d_bol --nol用户-no_visible_enums~~~~~~~~一个/一个/一个/一个环境:一个环境/一个环境:
    ~wchar.cx -o -OE -c -ti_lib -building_runtime -D_BOOL --temp -me -facic:/users/kjpv3 --abi=eabi -c ---ti_lib --building_runtime -D_BOOL --temp -me facic:/users/kjpi/~~~~~~~/1/tienni /1 /1 /nip/f//nip/f//f/
    process_begin:CreateProcess(NULL),armcl wchar.cx -o -OE -c -pdsw225 -q -mv7a8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flo_support=vfpv3 --abi=eabi -c --build_runtime -d_bol --nip_modi_mode=strict~~~~~~~~一个一个/一个/一个一个新的的
    armcl stkdept.c -o -OE -pdsw225 -q -mv7a8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flous_support=vfpv3 --abi=eabi -c --ti_lib --building_runtime -d_bol --neon -me -facic:/users/kjp=~~~~~~~~1/tifr /1/fr 1一个个个的数据
    process_begin:CreateProcess(NULL),armcl stkdept.c -o -OE -k -pdsw225 -q -mv7a8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flo_support=vfpv3 --abi=eabi -c --build_runtime facip-d_bol --nol用户-no_visible_enums~~~~~~~~一个/一个/一个/一个的环境:一个/一个/一个环境:一个环境/一个环境/一个环境:
    ~stkdept_vars.c -o -oe -k -pdsw225 -q -mv7a8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --float_support=vfpv3 --abi=eabi -c --ti_lib --building_fs src -d_bol --facobj -me -ic:/users/semp~~~~~~~/1/nemp一个一个一个一个一个/一个一个一个一个/一个的个个的数据
    process_begin:CreateProcess(NULL),armcl stkdept_vars.c -o -OE -c -pdfsw225 -q -mv7A8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flo_support=vfpv3 --abi=eabi -c --ti_lib --building runtime -d_runtime -d_run-d_~~~~~~~~一/j/jnip/jnf/j/1:一个环境:一个环境:一个环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境/环境:
    armcl memcpy.c -o -oe -pdsw225 -q -mv7a8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flous_support=vfpv3 --abi=eabi -c --ti_lib --building_runtime -d_bol --neon -me -facic:/users/kjpib=~~~~~~~~/1/tifr /1一个个个的数据个/个个个的个/个的个个/个的个个个的个的环境
    process_begin:CreateProcess(NULL),armcl memcpy.c -o -OE -k -pdsw225 -q -mv7a8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flo_support=vfpv3 --abi=eabi -c --build_runtime faci_bol --nol -no_visible_enums~~~~~~~~一个/一个环境:一个环境:一个环境:一个环境/一个环境/一个环境/一个环境/一个环境/一个环境/一个环境/一个环境:
    ~cllldiv.c -o -OE -k-pdsw225 -q -mv7a8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flous_support=vfpv3 --abi=eabi -c --ti_lib --building_runtime -D_BOOL --temp -me -facic:/users/kjjpabj~-/~~~~~/1/tifr~/1/fr /1 /1 /1
    process_begin:CreateProcess(NULL, armcl lldiv.c -o -OE -c -pdsw225 -q -mv7A8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flo_support=vfpvfpv3 --abi=eabi -c --build_runtime -d_bol --nip_modl fl fr~~~~~~~~一个/一个/一个的环境:一个/一个环境:一个/一个环境/一个环境的环境:个/一个环境/一个环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下
    armcl trgmsg.c -o -oe -pdsw225 -q -mv7a8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flous_support=vfpv3 --abi=eabi -c --ti_lib --building_src -d_bol --neon -me -me -ic:/users/kfp=~~~~~~~~一一个环境下一个环境下一个环境下一个环境下一个环境下的环境下一个环境下的环境下的环境下个环境下的环境下的环境下个环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下的环境下
    process_begin:CreateProcess(NULL),armcl trgmsg.c -o -OE -k -pdsw225 -q -mv7a8 --fp_mode=strict --no_visible_enums --flo_support=vfpv3 --abi=eabi -c --building_facobj -d_bol模式=strict~~~~~-1/temp~~~/1/nfr -1/jnfr -1/ti,一个一个的个个的个/个个的,个/一个/一个的个/个个的个/一个新的的个/个/个新的,个新的新的个/个/个新的数据:
    make (e=2):系统找不到指定的文件。
    gmake.exe:***[c:\users/kjenni~1/appdata/local/temp/tifac4~1/obj/decode.obj]错误2
    gmake.exe:***正在等待未完成的作业...
    make (e=2):系统找不到指定的文件。
    gmake.exe:***[c:\users/kjenni~1/appdata/local/temp/tifac4~1/obj/xerrno.obj]错误2
    make (e=2):系统找不到指定的文件。
    gmake.exe:***[c:\users/kjenni~1/appdata/local/temp/tifac4~1/obj/wchar.obj]错误2
    make (e=2):系统找不到指定的文件。
    gmake.exe:***[c:\users/kjenni~1/appdata/local/temp/tifac4~1/obj/stkdepth.obj]错误2
    make (e=2):系统找不到指定的文件。
    gmake.exe:***[c:\users/kjenni~1/appdata/local/temp/tifac4~1/obj/stkdept_vars.obj]错误2
    make (e=2):系统找不到指定的文件。
    gmake.exe:***[c:\users/kjenni~1/appdata/local/temp/tifac4~1/obj/memcpy.obj]错误2
    make (e=2):系统找不到指定的文件。
    gmake.exe:***[c:\users/kjenni~1/appdata/local/temp/tifac4~1/obj/lldiv.obj]错误2
    make (e=2):系统找不到指定的文件。
    gmake.exe:***[c:\users/kjenni~1/appdata/local/temp/tifac4~1/obj/trgmsg.obj]错误2
    >>错误:mklib:gtmake error during rtsv7A8_a_le_n_v3_eabi.lib build

    C:5.0 \ti\ccsv7\tools\compiler\arm_works.11\lib>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:5.0 \ti\ccsv7\tools\compiler\arm_Jennings.11

    该编译器使用了3年。  请考虑升级。

    这...

    Kevin Jennings 说:
    c:/Users/kjenni~1/appdata/local/temp/tifac4~1

    ...是自动生成的临时目录。  其中还创建了一些其他目录。  确保磁盘驱动器未满,并且"temp"目录及其中的所有内容都具有写入权限。

    如果这些提示都不起作用,请尝试 mklib文章的“疑难解答”部分中的这些提示。  

    谢谢,此致,

    -George