This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:当我在CCS 7.2 上使用XDS200调试探测器时,7.2 显示"固件更新"

Guru**** 2601835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626903/ccs-when-i-use-xds200-debug-probe-on-ccs-7-2-ccs7-2-says-firmware-update

工具/软件:Code Composer Studio

初始化仿真器时出错:(错误-1056 @ 0x0)
建议对XDS2xx调试探测器进行固件更新。
对于XDS200探测器,请使用找到的xds2xx_conf公用程序更新固件
 在CCS安装的.../CS_base/common/uscif/xds2xx目录中。
有关说明,请查看readme.txt文件。
对于其他XDS2xx变体,请按照制造商的说明更新固件。
(仿真软件包6.0 .83.1)

为什么要更新它,我的主板不能处于调试模式。

添加有关固件更新的内容?

谢谢。

钱安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钱安

    本文所述,固件更新消息是警告(不是错误),通知您有新固件可用于XDS200调试探测器,可以忽略。 如果您在连接主板时遇到问题,请查看下面Wiki页面第6节中显示的故障排除提示。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS200 

    否则,忽略该消息是安全的。  

    此外,根据您的主板,您可能会遇到固件更新过程中的问题。 请参阅上面Wiki网页第7节中显示的警告。 通常强烈建议使用Windows主机来更新。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔