This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:CCS无法启动

Guru**** 2599385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626363/ccs-awr1642-ccs-fail-to-launch

部件号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我按照指南完全安装了ccsCCS,但未能启动7.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供更多详情,说明正在发生的情况。

    它是否会弹出任何类型的错误消息? 它是否开始启动,然后在不久之后关闭?
    -它是否达到了提示工作空间的程度? 如果是,是否已尝试指定不同的工作空间目录?
    -安装期间是否报告了任何错误
    -您运行的是哪种操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全安装在14.04 64位上。当尝试通过双击桌面上创建的快捷方式启动时,CCS将会启动几秒钟并继续!!!

    以及尝试从命令行启动:

    它抛出以下错误:

    
    

    分段故障(内核转储)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您会受到 此处描述的已知问题的影响。 请通读整个线程,了解受影响的内核版本以及可用的解决方案/变通办法。