This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:创建可移植项目

Guru**** 2599385 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626665/ccs-tms320f28027-creating-portable-project

部件号:TMS320F2.8027万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在使用F2.8027万启动板和7.2 在用于C2000的CCS5研讨会的指导下进行一些测试。

研讨会的一部分是关于创建可移植项目。 它创建 一个链接的资源路径变量:controlSUITE = C:\ti\controlSUITE,然后链接与 链接的资源路径变量相关的源文件。 如果将项目复制到另一台计算机,它可以根据位置搜索源文件。

1.但这仅适用于两台计算机上的源文件位置相同的情况,否则无法找到源文件。 但如果是这样,使用绝对路径以外的相对路径是没有意义的。

2.什么是版本控制,我以前从未检查过.cproject,.project,.ccsproject文件,因为我无法打开这些文件,我应该检查这些文件的哪些方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Howard:

    [报价用户="Howard Zou"]1. 但这仅适用于两台计算机上的源文件位置相同的情况,否则无法找到源文件。 但是,如果是这样,使用绝对路径以外的相对路径是没有意义的。[/QUOT]

    正确且符合预期。 但是,该变量的作用是,如果将项目导入到源文件位于不同位置的不同环境中, 然后,您只需更改一次变量的值,所有使用该变量的链接都将进行调整,以便在新位置查找文件。 将其视为在源代码中使用变量与硬编码值。 它使管理更改变得更加容易。

    2.什么是版本控制,我以前从未检查过.cproject,.project,.ccsproject文件,因为我无法打开这些文件,我应该检查这些文件的哪些内容?

    版本控制 通常是管理文档/源更改的系统。 例如Git,CVS,SVN,ClearCase,SourceSafe, 等等。术语"检入"是此类软件中的一个术语,是指在将文件添加到要管理的版本控制系统时执行的操作。

    谢谢

    KI