This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:CCS是否支持IAR类似的附加功能

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626225/ccs-cc1310-does-ccs-support-attach-function-similar-as-iar

部件号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我想检查CCS是否支持attach功能,这对调试某些问题很有用。

当设备在某些地方运行或挂起时,我们可以通过JTAG连接到CC1310设备,而无需重置。

然后,我们可以使用CCS连接到设备,查看软件运行的位置。

IAR具有此功能。

谢谢。

徐克才  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,

    我可以在支持实时模式但不支持CC1310的设备上执行此操作。 我将与其他人核实并回复您。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,

    很遗憾,目前我们不支持Cortex M。 有一个请求跟踪此信息:DBGTRC-3610

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我们是否有预计的时间来支持它?

    谢谢。

    徐克才

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor,

    目前尚无估计数。

    此致,

    John