This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:通过DSS脚本文件读取控制台

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622700/ccs-ccstudio-read-console-by-dss-script-file

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我想将A.out文件加载到我的5509A主板,并且我想在不借用Code composer Studio v5的情况下查看我的打印件

我现在可以通过批处理文件连接和运行,但看不到控制台结果,如printf,...

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    默认情况下,所有C I/O消息都应输出到控制台。 如果没有看到任何预期的printf,则可能是C I/O在应用程序中不起作用。 您是否尝试使用CCS调试器运行相同的输出文件?如果是,您是否在调试器中看到C I/O消息?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用-dss.debug运行,因此没有看到控制台消息,我删除了-dss.debug,它运行良好。