This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:更改板文件时出现错误

Guru**** 2599385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626433/ccs-error-appear-by-changing-board-files

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用project_zero示例构建一个程序,当我尝试将主板文件更改为其他主板文件时,开始出现以下错误:

Makefile:187:目标'colmeiaV2_1_app.out '的配方失败
"C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src="/common/CC26xx/CCS/cc26xx_app.cmd",第121行:错误#1.0099万-D:程序将不适合可用内存。对".const"大小0x22f3部分进行定位失败。 可用内存范围:
闪存大小:0xc000未使用:0x1ad最大孔:0x1a2
flash_last_page size:0x1000未使用:0xfa8最大孔数:0xfa8
错误#1.001万:链接时遇到错误;未生成"colmeiaV2_1_app.out
gmake [1]:***[colmeiaV2_1_app.ut]错误1
gmake:***[All]错误2

然后我将主板文件再次更改为前几个主板文件,我也将其删除并再次导入 ,错误仍然存在。

具有相同文件的同一程序在其它PC上工作正常。

会发生什么? 如何再次使用该程序? 如果您需要更多信息,我将提供。

谢谢,顺祝商祺!

米格尔·维埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel您好,

    很明显,您引入了一些不必要的更改,导致链接器错误。 遗憾的是,我无法从这里有限的信息中说出这是什么。 我建议重新安装SDK,验证您的是否可以在干净的工作场所构建,然后1x1添加您的更改。

    祝你一切顺利