This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-TM4X:安装其他编译器失败。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626452/ccs-ccstudio-tm4x-failure-to-install-additional-compilers

部件号:CCStudio-TM4X

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在运行CCSv6。 我想为我的TIVA M4处理器安装额外的ARM编译器。 我在"添加新软件"菜单下添加了它。 作为安装的一部分,它要求重新启动CCS。

我的公司运行严格的反病毒程序,过去曾在CCS上造成过严重破坏。 我在安装更新之前禁用了它。 似乎仍然不需要,因为每次重新启动时启动CCS时,都会警告我正在运行防病毒软件(我已经运行了)。 我认为我的驱动器上有一个文件夹,它有正在等待更新的CCS在启动时检查。 是否有人可以将我指向该文件夹? 我不记得它在哪里。

此外,对于失败的附加更新,有什么解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,

    更新可能位于您的ccsv6/eclipse/downloads文件夹中。

    安装所需编译器的另一个选项是从以下位置下载:
    software-dl.ti.com/.../download.htm

    安装之后,您可以通过首选项对话框将CCS指向安装它的位置:

    此致,

    John