This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:CCS无法安装XDAIS v 7.24 .0.04

Guru**** 2598925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623727/ccs-tms320c6657-ccs-cannot-install-xdais-v7-24-0-04

部件号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

我正在处理一个需要XDAv 7.24 .0.04 的项目。  我必须重新安装我的CCS 6.1 v.2,并且该软件包与其它产品一起被删除。 我成功安装了所有其它软件包,但安装XDAIS 7.24 v.0.04 时遇到问题。  

我下载 了XDAIS v 7.24 .0.04 和 XDAIS v 7.23 .0.06 ,并按照相同的步骤打开包装/安装它们。 CCS可识别 XDAIS v 7.23 .0.06 ,但不能识别 XDAIS v 7.24 .0.04 :

我衷心感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否可以提供您的环境中的以下对话框的屏幕截图(Window -> Preferences)?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI