This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:工作空间问题

Guru**** 2599385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622702/ccs-cc2640r2f-workspace-issue

部件号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用代码编辑器工作室为基于BLE的应用程序cc2640实施代码。我使用下载zip选项下载了已经实现的代码格式,我构建了代码,没有任何修改,它在我的工作空间中不起作用,与我在其他系统中所做的相同 然后我得到了结果。  

该代码在某人的工作区中工作,在其他人的工作区中不工作。只有这一代码我才面临此问题。我对其他代码也进行了相同的测试,但对于每个系统中的代码,它都工作正常。

有人能告诉我发生了什么以及如何解决该问题吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能解释一下"不工作"的含义吗? 它是否正确构建和加载,但应用程序未按预期执行? 或者,当您尝试生成项目时,是否会遇到构建错误?

    另请提供有关您的环境的更多信息。 如果您不确定要提供哪些信息,请参阅:
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,李奇秀,

    在构建和加载时,我没有遇到任何错误和问题。 但该应用程序不能按我的预期执行。
    我正在Windows 7操作系统中使用CCS v 6.2。

    我是一个应用程序,我想用布尔发布数据。在广告时,我的应用程序没有任何结果。

    是否有任何其他方法可以验证我的代码而无需使用目标板,即知道代码是否正常运行?

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到它在其他人的环境中工作。 他们自己是否构建了代码? 您是否尝试加载内置到其环境中的应用程序并查看其是否有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的,李基洙,我在其他环境中尝试了我的代码,然后它能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您能够在其他环境中运行您创建的*.out文件,则我们可以排除构建环境中的问题。 下一步是将您的HW (cc2640目标,调试探针,电缆等)连接到工作的另一台PC,然后交换您的HW,查看代码是否工作

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI