This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-Chronos:CCS/eZ430-Chronos

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622541/ccs-ez430-chronos-ccs-ez430-chronos

部件号:eZ430-Chronos

工具/软件:Code Composer Studio

我买了手表,下载CCS 7x。 安装eZ430的控制中心。 我找到了这个程序,然后编译了。他告诉了我什么。

此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 3.2 ..............................................1[MSP430]。 编译期间将使用另一个版本的编译器- 16.9 .3.LTS。 请参阅'Help> Install New Software'(帮助>安装新软件)并选择'Code

如果我甚至无法编译项目,如何开始调试它。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    该消息只是说,项目最初是使用较早版本的编译器创建的(由于项目是很久以前创建的,这一点很有意义),CCS在您的计算机上找不到此旧版本,因此它将使用您的当前版本。 这只是一条警告消息,通常不会影响您的构建或调试。 您是否能够成功构建项目?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI