This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC549:在调试器中读写IOPORT

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622431/ccs-tms320vc549-reading-and-writing-ioport-in-debugger

部件号:TMS320VC549

工具/软件:Code Composer Studio

如何在调试器中读取和写入IOPORT。 当内存窗口设置为IO时,不显示任何内容。 将光标移动到内存显示窗口上会显示错误:

地址0x0

错误:内存映射阻止读取 0x0000@IO。

如果在脚本控制台中键入“port_read 0”,您将获得:

类型错误:port_read不是函数,它是java.lang.double。

那么,系好了安全链的编程器如何通过CCS 5.5 读取c549上的IO端口?

谢谢,Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    我使用VC549 EVM在5.5 中试用了此功能。 它似乎能够读出它。 我怀疑凝胶文件有问题。 您正在使用哪种启动凝胶文件(如果使用一种)?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI