This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430的ROM校验和

Guru**** 2603105 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626195/ccs-rom-checksum-for-msp430

主题中讨论的其他部件:MSP430F5419A

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想通过MSP430F5419A--在MCU启动时进行的ROM测试来验证CCS使用polynom 0x1.1021万创建的校验和, CCS能做到这一点吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    MSP430工具链中没有集成校验和。 但是,MSP430F5419A确实具有CRC模块。 CRC签名基于CRC-CCITT-BR多项式中给出的多项式,f (x)= x^16 + x^12 + x^5 + 1。 您可以在 《用户指南》的第14节中阅读有关该指南的详细信息。

    希望这能有所帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序