This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:初始化仿真器时出错

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625748/ccs-tms320c6713b-error-initializing-emulator

部件号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生,

        我在使用TMS320C6713 DSK执行CCS 6.1 2上的程序时收到初始化仿真器错误。 在“目标配置”中,当我右键单击.CCXML文件并单击“启动选定的配置”时,我得到了初始化仿真器时的特定错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否提供有关该错误的更多详细信息? 您似乎尝试过发布错误的屏幕截图,但它失败了。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,我正在使用CCS 6.1 .................2 ,在设备管理器中,我发现TMS320C6713前面有黄色标记,这可能是因为没有安装驱动程序。 在哪里可以获得此类驱动程序?  

    谢谢!

    Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    驱动程序随附CCS。 我建议查看SD故障排除指南以了解更多提示:
    support.spectrumdigital.com/.../

    如果无法解决问题,我建议联系Spectrum Digital支持。 驱动程序由他们开发。

    谢谢
    KI