This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:发现产品的安装失败

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625514/ccs-tms320c6657-install-of-discovered-products-fails

部件号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

你好

几天前,每当我尝试更新时,我都会收到一个错误(Inside CCS Version:7.2 .0.0.0013万 ,在Windows 10x64上):

要到达该位置,我转至“窗口”->“首选项”->“CCS”->“产品”,然后单击“重新发现”。

是否有解决方案?

谢谢!

此致,

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo

    在安装这些发现的产品中的任何产品时,您是否看到该错误? 我看到该消息指的是NDK软件包。 是否可以取消选择NDK并查看其他设备是否已正确安装? 或者一次只选择其中一个,看看是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AartAG

    我单独尝试了包装。 错误仅与NDK一起出现。

    我现在没有使用该软件包,所以这不是一个大问题。 如果您需要更多上下文信息,只需询问(请具体说明)。

    此致,

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我单独尝试了软件包。 错误仅与NDK一起出现。[/QUOT]

    该特定版本的NDK存在已知问题。 请参阅 此帖子,其中讨论了相同的问题。 该文章中引用的第一个链接描述了安装MCSDK修补程序的问题和建议( 可从此处获得)。