This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/TMDX570LC43HDK:关于TMDX570LC43HDK可用编译器的一些混淆

Guru**** 2595935 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626090/compiler-tmdx570lc43hdk-a-little-bit-of-confusion-on-available-compilers-for-tmdx570lc43hdk

部件号:TMDX570LC43HDK

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

对于可用于此主板(TMDX570LC43HDK)的不同编译器,我有点困惑,例如考虑:

  • ARM_LTS.6LTS 15.12                      来自TI
  • gcc-arm-none-eabi-6-2017-Q2-arm更新   

哪一种更好使用,为什么要将其视为目标板Hercules TMDX570LC43HDK?

gcc-arm-none-eabi-6-2017-Q2-update安装在我拥有CCSV6的PC上,但CCSV6无法识别,

有一种方法可以在CCSV6中选择此编译器?

还可以在CCSV6之外使用TI编译器(我需要将其与管理程序一起使用)?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪一个更好使用,为什么要将其视为目标板Hercules TMDX570LC43HDK

    如果您使用的源代码来自其它地方,而这些源代码是使用GCC编译器开发的,那么您可能应该使用ARM GCC编译器。  否则,这是一个偏好问题。  欢迎其他市民提出意见。

    [报价用户="user1.8425万"]

    gcc-arm-none-eabi-6-2017-Q2-update安装在我拥有CCSV6的PC上,但CCSV6无法识别,

    有一种方法可以在CCSV6中选择此编译器?

    [/引述]

    请参阅文章 编译器安装和选择中的提示是否 有帮助。

    也可以在CCSV6之外使用TI编译器(我需要将其与管理程序一起使用)?

    我不熟悉虚拟机管理程序。  但您可以从命令行使用TI ARM编译器。   有关构建选项的详细信息,请参阅ARM编译器手册。

    谢谢,此致,

    -George