This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3358:使用带有CCS的AM335x启动套件进行调试

Guru**** 2596645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626029/ccs-am3358-debugging-using-the-am335x-started-kit-with-ccs

部件号:AM3358

工具/软件:Code Composer Studio

我已经在sys/bios中构建了一个示例,当我尝试在CCS调试器中运行它时,我收到以下错误:

M3_WakeupSS_0:连接到目标时出错:(错误-1266 @ 0x0)设备处于重置状态。 使设备退出重置,然后重试此操作。 (仿真软件包7.0 .48.0)

我的调试配置如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sanford:
    M3处于复位状态,因此出现错误。 但您的应用是否适用于M3? 我怀疑您的申请适用于A8。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您是对的,但我是CCS的新手,不确定如何检查。 AM335xStarter套件是否必须从SD卡启动,或者我是否可以在调试模式下通过CCS启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您是CCS新手,我建议您看看Sitara的CCS研讨会的演示材料:
    processors.wiki.ti.com/.../CCS_Fundamentals_Workshop

    材料有点旧,但仍然相关。 实验材料的第9张幻灯片可能是您需要的关键信息。

    谢谢
    KI