This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI编辑器

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625672/gui-composer

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

很棒!!!!  

在TI论坛中简单提问是一个多么令人困惑的过程。

我想问一个关于GUI编写器的问题,它没有部件号。 此类别/主题似乎也不符合标准的固定孔/多个类别。 那么,现在该怎么办呢。

如果我在错误的论坛中结束,我会道歉。

我想知道如何在GUI撰写器中进行调试,因为一个小组件工作正常,另一个小组件不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerriko,

    Code Composer论坛是正确的选择。 通常,如果您不确定是否只在您使用的设备的论坛上发布帖子,论坛主持人将负责确保将其定向到正确的人员。

    您能否提供更多有关问题的信息?
    您使用的是什么设备?
    您使用的设备通信通道是什么,USB-UART,XDS,MQTT...?
    您在哪种主机上?
    您的工作小部件连接到什么?
    您的不工作小部件连接到什么?
    如果您将不工作的小部件连接到其他部件,它是否工作?
    不工作是什么意思? 它是否显示不正确,是否刷新,是否未显示您期望的值...

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢John提供的有用反馈。 我将在那里发布我的查询。