This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI编辑器和COM端口选择

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625679/gui-composer-and-com-port-selection

主题中讨论的其他部件:MSP430F5529

您好,

我有一个使用GUI Composer 2的应用程序,在使用Web应用程序时,我可以使用LP MSP430F5529为通信分配正确的COM端口。 但是,当我将应用程序下载到桌面时,应用程序会连接到它扫描的第一个COM端口,即MSP调试接口。  如何引导应用程序使用MSP应用程序UART而不是调试?

谢谢!

Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    您是否看到"选项->串行端口"菜单项? 您应该能够使用此选项在不同的COM端口之间切换。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    好的,这是成功的。  我的应用程序菜单栏中没有“选项 ”按钮,我不清楚是否可以在“选项”下选择串行端口设置。 添加选项按钮后,我可以看到串行端口设置。  我想在我的所有搜索中,我应该仔细查看演示并阅读"选项"构件的组件信息。

    谢谢!

    Bob B