工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
有一种方法可以像GCC那样将编译选项存储在dwarf编译单元属性中?
在.obj中只有编译器版本,而在可执行文件中,C66链接程序将DW_AT_Producer替换为链接程序版本。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
有一种方法可以像GCC那样将编译选项存储在dwarf编译单元属性中?
在.obj中只有编译器版本,而在可执行文件中,C66链接程序将DW_AT_Producer替换为链接程序版本。
我很高兴为您提交增强功能请求。 但在此之前,我需要更好地了解您需要解决的问题。
例如,生成属性位于对象文件中。 它们不包含每个构建选项。 但关键在那里。 查看它们的一种方法是使用ofd6x实用程序...
在".c6xabi.attributes"中构建属性 格式版本:'A' 供应商名称:"TI"(德州仪器(TI)) 标记文件: 属性: 标记生成方名称 汇编程序 Tag_Producer_VMajor 9. (生产商主要版本+1) Tag_Producer_VMinor 二 (生产商次版本+1) Tag_Producer_VPatch 3. (生成方修补程序版本+1) Tag_Isa 10. (C6600) 标记_ABI 二 (EABI) Tag_Long_Precision_Bits 2. (32位长型) Tag_Bitfield_layout 二 (与任何位域布局兼容) tag_abI_enum大小 3. (不使用影响目标文件兼容性的枚举) Tag_Trams_Use_SOC 1. (允许在蹦床中使用寄存器B30,B31) 1>供应商名称:“c6xabi”(德州仪器(TI) C6000架构的ABI) 标记文件: 属性: Tag_Isa 10 (C6600) tag_abI_wchar_t 1 (wchar_t大小为2)
为什么这还不够呢? 您还需要什么?您为什么需要它?
谢谢,此致,
-George
Alberto Chessa 说:所以我认为有一种方法来检查exe [/QUOT]的CGT版本一致性会很好
构建属性中显示的信息是否足够用于此目的?
Alberto Chessa 说:并且还具有可用的编译选项。[/QUOT]
我可以提出一个增强请求,要求以某种方式将所有生成选项存储在目标文件中。 我会让专家决定最佳的方法。 这听起来怎么样?
谢谢,此致,
-George
您好,
c6xabi.attributes与dwarf dw_tag_compile单元/Dw_AT_Producer一起似乎足以检查CGT一致性。
[引述用户="George mock"]
我可以提出一个增强请求,要求以某种方式将所有生成选项存储在目标文件中。 我会让专家决定最佳的方法。 这听起来怎么样?
[/引述]
好的,在标准dwarf DW_tag_compile单元属性中有信息存储将是很好的,因为GCC会这样做,或者可能使用供应商特定的扩展。 作为GCC,仅具有非默认选项就足够了。