This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625325/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我有2个疑问。 我只是一个在代码作曲家工作室的乞丐。  

1.我已将资源管理器中的一个linky.c程序导入到IDE中并将其删除。 当我尝试将相同内容导入IDE时,会显示以下错误:  


错误:在'C:\Users\Azim\workspace_v7\linky'位置已存在名为'linky'的文件或目录!

2.我在 C:\ti\tivaWare_C_Series-CAN 2.1 .3.156 中找到了CAN编程示例。 如果复制粘贴时未生成,则显示以下错误。 此外,还有任何步骤可将这些示例路径 C:\ti\TivaWare_C_Series-IDE.IDE\Examples\ 2.1 导入到3.156。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Azim Ali"]

    1.我已将资源管理器中的一个linky.c程序导入到IDE中并将其删除。 当我尝试将相同内容导入IDE时,会显示以下错误:  


    错误:在'C:\Users\Azim\workspace_v7\linky'位置已存在名为'linky'的文件或目录!

    [/引述]

    如果您只是删除了项目,但未选中该框以告知其"删除磁盘上的项目内容",则项目文件夹仍将存在于工作区目录中,因此不允许您再次导入具有相同名称的项目。

    请在 此处和 此处查看一些相关帖子

    Azim Ali 说:
    我找到 了来自C:\ti\TivaWare_C_Series-CAN 2.1。3.156 的CAN编程示例\examples\peripheral\can[/QUE]

    请注意,此目录仅包含要添加到项目中的源文件,并用作指南,您可以根据主板/应用程序进行调整。

    例如,项目本身位于Tivaware内的/examples/boards目录中(适用于各种不同的板)。 您可以从资源管理器或直接从CCS菜单“项目”->“导入CCS项目”导入这些项目。

    有关"无法打开源文件"错误,请参阅此 链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试从路径C:\ti\TivaWare_C_Serie-Import.Examples\Peripherals\can. 2.1 3.156 导入。 但我无法执行此操作,因为在浏览以导入CCS项目时看不到CAN程序C文件。

    请告诉我如何将CAN编程设置到CCS IDE以启动CAN外设接口

    另外,当我在擦除以前的闪存程序后将任何外围程序复制到我的闪存程序时,它不会生成。

    运行外围设备程序时是否需要进行任何配置。  

    请注意,资源资源管理器中的示例在导入到IDE时会变得非常大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Azim Ali 说:
    I attemed to import from path C:\ti\TivaWare_C_Series-Azerity.Azim\Examples\Peripherals\can 2.1。3.156 但我无法执行此操作,因为在浏览以导入CCS项目时看不到CAN程序C文件。 [/引述]

    这是因为该目录中没有要导入的项目。 对于CCS要检测要导入的项目,它会在该目录中查找CCS项目文件(.*project)或projectspec文件。 正如我前面提到的,\peripherals\can目录只包含源文件,而不包含.*project文件。 这就是为什么这里没有什么可导入的。

    目的是将这些源文件添加/复制到现有项目中,然后根据需要对其进行修改。 因此,您需要在工作区中已有一个项目(无论是导入的项目还是新创建的项目),然后才能将CAN源文件添加到它们。

    Azim Ali 说:
    另外,当我擦除之前的blinky程序后将任何外围程序复制粘贴到blinky.c程序时,它不会生成。[/QUOT]

    我不清楚你在这里的意思是什么, 但希望我在上面的解释能够澄清问题。

    运行外设程序时是否需要进行任何配置。  [/引述]

    这个问题可能更适合TM4C设备论坛,但我建议首先阅读随TivaWare提供的文档和阅读材料,因为这些文档和材料可能会为您提供使用CAN接口继续工作所需的所有信息。 如果没有,请随时在TM4C论坛中创建一个新的帖子,因为那里的专家应该能够更好地帮助解决外围编程/配置类型问题。