This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:使用MSP-FET,使用预构建的二进制代码对152H进行编程

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625444/ccs-rf430frl152h-programming-the-152h-with-a-pre-built-binary-using-msp-fet

部件号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他部件:MSP-FETUNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

我已经成功构建了一个应用程序,它在很大程度上基于传感器中枢项目。  可以使用CCS对基于152H的定制主板进行编程以构建应用程序,然后使用MSP-FET对其进行编程。  现在,我们已准备好投入生产,这需要两种应用程序变体。  我保存了两个*。out文件用于制造。

我的问题是CCS是否可以在制造环境中使用,他们不想构建应用程序,而只是加载*。out文件,然后对零件进行编程。

我一直在搜索如何使用二进制文件。  我可以启动CCS,构建我的项目,编程零件,加载二进制文件,再次编程。  结果是应用程序不工作。

寻找有关如何在CCS或其他独立应用程序中加载和编程*.out二进制文件的建议。

感谢您阅读此帖子!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    Ken Ward 说:
    正在寻找有关如何在CCS或其他独立应用程序中加载和编程*.out二进制文件的建议。

    我想到了两个选项。 第一个需要CCS安装,而另一个则不需要。

    第一种方法是使用loadti。 它是一个命令行实用程序,可与CCS一起使用,您可以运行它来加载/刷新您的程序:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Loadti

    第二个(更受欢迎)选项是使用UniFlash。 它是一种独立工具,设计时考虑到了生产环境。 它有GUI和脚本接口。

    http://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    谢谢

    KI