This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR5969:使用MSP430-elf-gcc时出现内部编译错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/624789/compiler-msp430fr5969-internal-compile-error-using-msp430-elf-gcc

部件号:MSP430FR5969

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在尝试 使用MSP430-elf-gcc构建在线软件(可从emsec.rub.de/.../:667:5]获得),但我收到以下错误信息:

test/cpuc:12:1:内部编译器错误:在MSP430_attr中,位于配置/MSP430/MSP430.c:1835
 {
 ^

它实际上是 编译器错误还是 我尝试使用的软件的错误?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个版本的编译器?  使用命令MSP430-elf-gcc --version查看它。   

    新版本的编译器将在大约一周内发布。  在该版本中修复了与此类似的其他错误。  所以这一个可能已经被修复了。  您是否愿意等待并试用新版本?

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在使用MSP430-gcc 6.2 .1.16 (Somnium有限公司)。 我想我可以等到新版本发布(如果TI网站上提供了该版本)。

    是否可以解释此类错误的原因?

    感谢George的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archies SK 说:
    是否可以解释此类错误的原因?[/QUOT]

    我不知道您的具体情况。  但是,每当编译器发出有关内部错误的诊断时,编译器中的错误始终至少是错误的一部分。

    谢谢,此致,

    -George