This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:无法在Windows 7上安装CCS v7...

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/624834/ccs-ccstudio-cannot-install-ccs-v7-on-windows-7

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

意识到我们的许多实验在Windows 10上不起作用-驱动程序问题后,您是不是? -我已着手构建Win 7 (VM)作为我们的开发环境之一

已安装所有修补程序-操作系统尽可能保持最新。  

防病毒检查暂时关闭。

尽管如此,安装程序仍抱怨修补程序缺失和存在防病毒软件。  

此外,错误消息似乎表示无法下载CCS内部版本的特定部分:

-- 2017年09月12日 22:14:26-- software-dl.ti.com/.../failed_.34

正在解析software-dl.ti.com。 72.246。196.65 ,72.246。196.56
正在连接到software-dl.ti.com | 72.246 .196.65 |:80...已连接。
HTTP请求已发送,正在等待响应...
HTTP/301 1.0 已永久移动
服务器:Apache
地点: downloads.ti.com/.../failed_.34
内容长度:286
content-Type:text/html;charset=ISO-8859-1
日期:周三,2017年9月13日02:14:26 GMT
连接:保持活动
位置: downloads.ti.com/.../failed_.34 [以下]
-- 2017年09月12日 22:14:28-- downloads.ti.com/.../failed_.34
正在解析downloads.ti.com。 104.87。133.232
正在连接到downloads.ti.com | 104.87 .133.232 |:80...已连接。
HTTP请求已发送,正在等待响应...
找不到HTTP/404 1.0
服务器:AkamaiGHost
MIME版本:1.0
内容类型:text/html
内容长度:176
到期时间:周三,2017年9月13日02:14:28 GMT
日期:周三,2017年9月13日02:14:28 GMT
连接:保持活动
2017年09月12日 22:14:29错误404:未找到。

2017年13月09日 02:14:29 (GMT)- wgetHttpCopy -错误代码:CHILDSTATUS 1048 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,LouEEE:
    这可能是服务器的临时问题。 是否可以尝试使用脱机安装程序?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KI! 太简单了-谢谢。 脱机安装程序运行正常。 (抱歉,我没有注意到,甚至有一个...)

    但是,仅供参考,服务器的问题不仅仅是暂时的-几周以来,我一直收到404错误。

    另外,值得一提的是,即使脱机安装程序也抱怨需要安装(已安装的) Windows更新。

    再次感谢Lou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢LouEEEE的反馈,我们将进行调查。 是的,这些与服务器的连接失败的频率比我们希望的要高得多。