请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F 主题: controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生/女士
在LAUNCXL-F2.8027万F中编程后,我想将程序下载到闪存而不是RAM中,因为我想独立运行程序(不连接到计算机)。 因此,是否有人可以告诉我如何设置。 附件是主板LAUNCHXL-F2.8027万F的图片。 非常感谢,期待您的回复。
此致
张少川