This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4376:"...recipe for target 'clean 'failed"

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/624007/ccs-am4376-recipe-for-target-clean-failed

部件号:AM4376

工具/软件:Code Composer Studio

清理项目时收到以下错误消息:“Makefile:160:目标'clean (清理)'的配方失败”

它指的是“<MyProject>Debug”文件夹的“makefile”中的以下行:

  -$(RM)$(GEN_CMDS__Quoted)$(GEN_MISC_FILES __Quoted)$(bin_Outputs__Quoted)$(GEN_FILES __Quoted)$(EXE_Outputs__Quoted)$(GEN_opts__Quoted)"

它是否与命令行的长度有关?

软件版本:

7.1

处理器-SDK-RTOS-AM437X-EVM-EVM-EVM-RVM- 04.00 .00.04 -Windows-x86

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcio Borges 说:
    当我清理我的项目时,我收到以下错误消息:"Makefile:160: recipe for target 'clear' failed"

    是否有比生成控制台中打印的信息更多的信息? 如果是,请提供完整的文本吗?

    是否要附加CCS项目文件(.*project)和makefile? 您可以将它们全部放入一个zip文件中,然后将其附加到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CCS项目文件(.*project)和makefile将被附加。

    e2e.ti.com/.../0211.files.zip

    这是控制台输出:

    ****配置的纯净构建项目prj_am4376的调试****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 clean -o
    del /F "prj_am4376.hex" "configPkg\linker .cmd""configPkg\compiler.opt" "prj_am4376.out
    Makefile:160:目标'清理'的配方失败
    系统找不到指定的文件。
    gmake:[cleal]错误1 (忽略)
    系统找不到指定的文件。
    gmake:[cleal]错误2 (忽略)
    找不到C:\Alstom\CED2\Workspaces\prj_am4376\Debug\main.o
    找不到C:\Alstom\CED2\Workspaces\prj_am4376\Debug\main.d
    rmdir /S/Q "configPkg\"
    Makefile:160:目标'清理'的配方失败
    DEL /F "main.o"
    DEL /F "main.d"
    '完成清洁'
    ''

    ****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    makefile中没有什么特别突出的地方,但尽管出现上述消息,项目是否仍成功生成?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它创建.out文件并显示无错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcio Borges 说:
    当我清理我的项目时,我收到以下错误消息:"Makefile:160: recipe for target 'clear' failed"

    实际上,我可以使用最新版本的CCS v 7.3 复制此信息。 它似乎特定于SYS/BIOS项目。 我观察到,在“生成项目”之后第一次尝试“清理项目”并不会导致此错误消息。 但是,第二次尝试“清理项目”会生成此消息。

    我将提交一份错误报告以供查看。 但是,消息本身不会影响生成过程,因此您现在可以忽略该消息。  

    感谢您提请我们注意此事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题的跟踪编号为CCSEIDE-3202。