This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6742:链接器命令文件内存段错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623946/ccs-tms320c6742-linker-command-file-memory-section-error

部件号:TMS320C6742

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在为C674x模拟器进行编译,在屏幕截图中,您可以看到用于编译的链接器命令文件。 链接器cmd文件中内存部分的每一行都有一组类似的错误。 给我这个cmd文件的人告诉我,它以前在我正在处理的目标上工作过。 我尝试使用不同的链接程序cmd文件,但遇到类似的错误(内存部分的每行都有一个错误,没有更多的解释“部分内存”。 我是CCS的新手用户,有人能帮我吗?


非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我在这里看到的情况来看,我不能确定什么是错误的。  请从“控制台(不是问题)”视图复制并粘贴链接器调用和所有结果诊断的完整文本。

    根据我所看到的情况,我猜您使用的是多个链接器命令文件,它们分别定义了一个名为cache_l1D的内存范围,以此类推。  一个内存范围只能定义一次。  您可能需要从项目中删除其中一个链接器命令文件。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在文件夹中隐藏了第二个链接程序命令文件,内存区域被定义了两次... 感谢您的帮助!

    此致