请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 主题中讨论的其他部件:MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
从Motorware SDK中,我已将 实验室复制到一个新项目中,以避免更改
Motorware目录中的软件。 编译代码时,我收到警告
proj_lab02.c中的"225-D函数"ceil"隐式声明",应声明
在文件顶部的#define <mathy.h>中。 当我打开<mathing.h>时,它将打开
math.h。 在“属性”->“构建”->“C2000编译器”->“包含选项”中
有一个指向系统包括的链接,如下所示:"${cG_tool_root}/include"。 我是否错过了
编译器选项,或者有人可能对导致这种情况的原因有另一种想法吗?
此致,
John