This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO3:Windows 10中的安装问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/624063/ccs-ccstudio3-installation-issues-in-windows-10

部件号:CCSTUDIO3

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我能够在Windows 10计算机上安装3.3 SR12并使其正常工作。 当我尝试另一台机器时,该过程会尝试启动,因为我可以看到一个启动窗口出现,然后消失。 在任务管理器中,我可以看到该过程,一旦闪屏窗口消失,它就会退出。

我不确定这两台机器之间的区别是什么。 两者都具有相同版本的Win10内部版本。 这两个系统都关闭了UAC,并关闭了防病毒功能。 我是否可以查看和识别问题的日志?

使用CCS 3.3 的原因是我使用的MATLAB具有一些仅支持CCS 3.3 的功能。 迁移到新的CCS将需要花费大量人力时间,而且不是很实际。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,
    3.3 从未在Windows 10上获得正式支持,因此我们无法提供太多支持。 我个人从来没有让CCWindows 100在3.3 10上正常工作过。 有一位论坛成员成功分享了以下技巧:
    e2e.ti.com/.../229.0735万

    否则,我没有更多的见解。 祝您好运!
    KI