This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:如何安装MSP编译器的较旧版本( v 4.3 )?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/624172/ccs-msp430g2553-how-to-install-an-older-v4-3-3-version-of-the-msp-compiler

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:UNIFLAASHMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

尝试构建TRF7970RFID DESFire读写器演示( sloa213 ),以在EXP-MSP430G2 Launchpad上运行。 BU导入的项目需要MSP 4.3 3编译器。 希望在CCS OS X工具链上执行所有这些操作。

已经看过一些关于如何欺骗CCS安装旧版编译器的注释-在这里找不到...  

复选框:“Show only latest versions (仅显示最新版本)”未选中。

或者/另外:希望使用UNiflash将构建的固件上载到此主板。 将显示所有其他MSP板- MSP430G2除外。 驱动程序问题?

主板显示为 /dev/cu.UART-CFFF55ADB2160A29 -这看起来是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在这里遇到了几个问题。

    1)我相信4.3 Tm3编译器早于MSP430编译器的Mac版本。
    2)在Mac上不支持MSP430G2 LaunchPad上的eZFET接口。

    我可以找到的最旧的Mac MSP430编译器是4.4 .x 4.4 7和4.4 8可以通过CCS下载,也可以从以下位置获得4.4 8:
    software-dl.ti.com/.../download.htm

    要在Mac上使用MSP430G2 LaunchPad,您需要将其与外部MSP-FET配合使用。 我相信您也可以使用更新的MSP430 LaunchPad作为G2的编程器。 如果您想要选择该选项,MSP论坛上的人员将能够提供帮助。

    此致,
    John