This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8377万S:加载程序错误,与目标类型不匹配

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623715/ccs-launchxl-f28377s-load-program-error-does-not-match-target-type

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

使用7.2 i 可以下载代码进行刷新,运行和调试。  我创建了一个新的启动配置,它启用了“仅加载符号”,实时,并使用与写入闪存时完全相同的目标配置和生成工件。  当我尝试连接时,我收到下面的错误,尽管提到的.out与写入闪存的.out完全相同。

我出了什么问题?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像看起来不像显示的那样,请重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我尝试调整了一些东西,现在我遇到了一个不同的错误:

    请注意,它引用"IcePick",不确定是什么。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,

    是否可以发送所使用的.CCXML和.out文件? 这将有助于阐明可能的根本原因。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,它现在正在工作,尽管我不能完全确定是什么原因导致了这个问题。  我一直在尝试各种各样的事情。  我认为这可能是显而易见的,程序已经修改和编译,尚未刻录到闪存中,所以在尝试连接时,调试器的内容和闪存中的内容并不完全相同。

    关于上面的第二个问题,我一直在尝试调试一个启动问题,在Launchpad引导开关中设置TRST开关的位置错误,忘记了我已更改它。

    现在我可以连接到正在运行的闪存程序。  现在我可以尝试调试我的原始问题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/621850/2291805#2291805</s>62.185万 229.1805万229.1805万

    Mike