This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8377万S:为什么警告:键入#1.0063万-D入口点符号而不是"_c_int00"指定:"code_start"

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623720/ccs-launchxl-f28377s-why-warning-type-10063-d-entry-point-symbol-other-than-_c_int00-specified-code_start

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

我是按照《F2.8377万S用户指南》中的说明编写LED闪烁程序的,并在“项目属性”>... > Symbol Management,我按照说明输入了程序入口点"code_start"

但是,在生成程序时,我会收到以下警告:  

警告:指定了"_c_int00"以外的类型#1.0063万-D入口点符号: "code_start"

为什么会收到此警告?  

我的主板LED指示灯正常闪烁,但我想知道为什么会收到警告。  

附件是显示此问题的图像。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    检查:
    e2e.ti.com/.../12.3903万

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在您发布的链接上阅读了大量材料,其中主要涉及考虑链接问题。 我已调整链接设置;但是,我仍然收到此错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我当前警告的屏幕截图:

    我似乎在链接某些内容时出错,但从我所阅读的内容来看,我看不到哪些内容可能链接错误。 下面是我的链接器设置:

    请告诉我,您是否可以看到链接器错误或我收到我提到的_c_int00警告的其他原因。 谢谢你。