This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:在CCS内为MSP432 SimpleLink安装TI-RTOS

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623913/ccs-codecomposer-installing-ti-rtos-for-msp432-simplelink-inside-of-ccs

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我刚刚完成了一个TI-RTOS项目,并想分享一些反馈。 我正在使用MSP432 (MSP-EXP432P401R)。

我安装了一个干净的CCS,我最初想安装TI-RTOS是转到CCS应用程序中心。 然而,在那里却找不到这种东西。 我很好奇,为什么不呢,因为我可能不是第一个尝试的人。

接下来我转到资源管理器,在主页上,它确实有获取TI-RTOS的链接。 这是否是CCS内执行安装的唯一位置? 这里是我遇到更多困惑的地方,因为现在它是SimpleLink MSP432。 我继续安装了TI-RTOS的SimpleLink版本,但发现它不包含MSP432支持。 MSP32x有一个单独的下载文件,但它目前说“MSP430”,可能需要说“MSP430和SimpleLink MSP432”

基本上,我只是希望它更明确,并且有更多的点,用户可以在资源管理器主页上下载TI-RTOS和其他“应用程序”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    对于MSP432,要使用的软件包是SimpleLink MSP432 SDK,它包括TI-RTOS。 我们应该从Apps Center中删除用于MSP的TI-RTOS和用于SimpleLink的TI-RTOS。

    一般来说,我们正在通过资源管理器和应用程序中心工具提供软件包。 某些软件包仍可通过Apps Center获得。

    此致,
    John