This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35M52C:项目可以由CCS7加载,但不能由CCS6加载

Guru**** 2599435 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623501/ccs-f28m35m52c-the-project-can-be-loaded-by-ccs7-but-can-t-be-loaded-by-ccs6

部件号:F28M35M52C
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

客户遇到问题,CCS7可以加载项目,但CCS6无法加载

项目

C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\f28m35x\V210\F28M35x_Examples_Dual\linky\c28\CCS

设备

F28M35H52C1RFPTYFE-66C6TJWG4

CCS6版本:6.0 .0.0.019万

CCS7版本:7.0。0.0.0042万

在CCS6下调试时,我们会遇到以下问题:

1.当我单击调试时,我们看到了这张图片,将持续很长时间。


2.然后单击“cantle”(cantle),将出现此图片:


3.我们还尝试通过启动所选配置连接设备,然后加载程序,但问题仍然存在:



控制台如下所示:

Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成

C28xx_0:凝胶输出:

内存映射初始化完成

C28xx_0:GEL:执行OnTargetConnect()时出错:评估已取消

C28xx_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的内存区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或内存映射。

C28xx_0:文件加载器:验证失败:地址0x13E754处的值@程序不匹配请验证目标内存和内存映射。

C28xx_0:Gel:文件:C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\f28m35x\V210\F28M35x_Examples_Dual\Blinky\c28\CCS\Flash\Blinky_dc28.out:发生数据验证错误,文件加载失败。

此外,当我们通过CCS6将项目加载到旧设备时,它工作正常,没有问题的旧设备是

F28M35H52C1RFPTYFB-55AGQKWG4


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma,

    听起来,较新的F28M35器件与较早版本的CCS之间存在一些不兼容性。 您可以尝试更新CCSv6中所有与C2000相关的组件(菜单帮助->检查更新) ,这可能会有所帮助。 但是,如果CCSv7工作正常,我建议继续使用该版本,因为CCS 6.0 .........0相当旧,我们建议不要使用旧版本,除非有非常强烈的令人信服的理由。