This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443 BOOST:GUI Composer 2问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622560/ccs-awr1443boost-gui-composer-2-issues

部件号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他部件:AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试修改mmWave演示可视化器GUI,以便多普勒范围和散点图相互覆盖,只占用半个屏幕。 但是,每次从GUI中删除图解时,GUI将不再与AWR1443设备一起运行。 它不再响应“Send Config to mmWave device”命令。

如有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    使用Chrome浏览器,运行GCv2仪表板并按F12打开控制台。 提供您在控制台中看到的错误

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我遇到了几个错误,其中一些错误是:

    /workspaceserver/GC/default/mmWave_Demo_Visualizedev.ti.com/.../license.txt 无法加载资源:服务器响应状态为404 (未找到)


    /workspaceserver/GC/default/mmWave_Demo_Visualizedev.ti.com/.../package.json 无法加载资源:服务器响应状态为404 (未找到)

    /workspaceserver/GC/default/mmWave_Demo_Visualizer/template.json加载资源失败:服务器响应的状态为404 (未找到)

    我认为我的主要问题是GUI编写器不允许我随意删除绘图,因为当我在PC上加载GUI应用程序时,它不会将配置文件发送到雷达。 此外,当我尝试增加绘图的大小时,它们在运行GUI时保持相同的大小。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saad:

    在chrome调试器控制台中,您可以使用下拉选项进行筛选以显示错误。 我猜测当您删除图解时,设计中不再存在该小部件,并且其中一个javascript文件正在引用该小部件。 在我的案例中,我从设计中删除了X-Y散点图,并且在mmWave.js文件行1265中收到错误。

    您可以忽略lincense.txt和package.json错误。

    此致,
    Patrick