This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSICE3359:CCS在Linux RT中崩溃

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623600/ccs-tmdsice3359-ccs-crashes-in-linux-rt

部件号:TMDSICE3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试运行PRU的示例LED闪烁程序。  以下链接用于获取示例代码,并遵循其中的过程。 但当尝试连接到PRU0时,CCS崩溃。 可能是什么问题? 我正在使用CCS 7.2

此致

Paramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paramesh

    遗憾的是,在直到7.2 (CodeGen-1941)的CCS版本上,有一个影响Linux中PRU操作的未决错误。 我可以验证问题是否存在于7.2 中,但不存在于即将发布的7.3 版本中(我在内部测试版上进行了测试)。  

    此版本应很快发布。  

    对此造成的不便,我深表歉意。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我刚发现7.3 4.0今天发布。 请尝试此版本。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我安装了CCS 7.3 ,它工作正常。 感谢您的回复。

    此致

    Paramesh