This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS 7.3 上的资源管理器服务器启动失败(&quot)

Guru**** 2597085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623553/ccs-ccstudio-resource-explorer-server-failed-to-start-on-ccs-7-3

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

就像在这篇文章中一样:

e2e.ti.com/.../60.1568万

CCS版本:7.3 .0.0.0019万 上的资源资源管理器失败。 这是Windows 8.1 64位上的全新安装,我收到以下错误:

"资源管理器服务器启动失败"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通过重新启动PC解决此问题。 不知道为什么,但它是有效的:-&
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您反馈重新启动后该功能正常工作。