This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法在CCS脚本控制台中运行perl

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623356/ccs-cannot-run-perl-in-ccs-script-console

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了CCS v 7.2。

我还在 C:\Strawberry上安装了perl

我正在尝试使用CCS脚本: C:\ti\ccsv7\tirex\ti-Rex-core\scripts\dependency-creator.pl

在CCS脚本控制台中,我键入:

Perl dependency-creator.pl

出现错误消息: ReferenceError:"Perl" is not defined (引用错误:未定义"Perl")。

在此处使用perl是否需要采取步骤?

谢谢
Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michelle,
    CCS脚本控制台不是系统控制台,而是JavaScript shell。 除了内置控制台命令外,它还用于运行DSS javascripts。

    谢谢
    KI