This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL- TMS5.7004万:TMS570

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623159/ccs-launchxl-tms57004-tms570

部件号:LAUNCHXL- TMS5.7004万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在尝试使用TMS570调试我的第一个项目。 目前一切都正常,但持续刷新的工作方式不如预期。

我没有从表达式窗口获取任何实时数据,只有当我单击“暂停”或设置断点时,变量才会刷新。

过去,我使用外部XDS100v2对一些TMS320进行了编程,所有的工作都正常。 我只是想知道驱动程序是作为XDS100类辅助端口 和XDS 100类调试端口监听的。

我是否需要更改CCS 7.2 中的设置,或者有什么问题。

非常感谢!

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:
    有些Hercules设备未连接/路由DAP,因此不停止设备就无法使用DAP访问内存。 您的设备属于此类别,因此在目标运行时,您不会看到启用了持续刷新的数据更新

    谢谢
    KI